SSS'lere göz atın

COM'X 210/510 seri olarak kaç cihaz bağlanabilir?

Yayınlanma tarihi: 28 Ağustos 2020

Bu sorunun cevabı mutlak değildir. Desteklenebilecek kaç adres ve gerçekten entegre edilebilecek kaç cihaz arasında bir fark olduğunu anlamak önemlidir. Com’X'in performansı açıkça, kaç tane karmaşık cihazın entegre edildiğine ve bilgilerin ne sıklıkla güncellenmesi gerektiğine bağlıdır. Özetle Com’X, 32 seri Modbus cihazını ve 64 adede kadar toplam cihazı destekleyebilir. Ancak, cihazın karmaşıklığının ve yayınlama verilerinin sıklığının iş hacmini etkilediği konusunda bir uyarı söz konusudur. Kritik uygulamalar için daha az Modbus cihazları tavsiye edilir.
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.