SSS'lere göz atın

Trihal transformatör hangi standartları karşılar?

Yayınlanma tarihi: 30 Eylül 2020

Trihal IEC ve EN 60076-1-5, IEC ve EN 60076-11, IEC 60905, HD 538 S1 ve NFC 52-115-2 ile uyumludur. Trihal transformatörler, ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalarına uygun olarak bir kalite sistemine göre üretilmektedir.
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.