SSS'lere göz atın

Fupact ISFL için mevcut ölçüm aksesuarları nelerdir?

Yayınlanma tarihi: 22 Eylül 2020

ISFL160 ila 1250 sigorta, tüp ünitesi akım trafoları (CT) ile donatılabilir. CT modülleri iki versiyonda mevcuttur: >> ISFL160 sigortası için bir veya üç adet CT'li 3 kutuplu modül (3 kutuplu versiyon): ~ 1 derece 150 A >> ISFL160 için bir CT'li tek kutuplu modül (1-kutuplu versiyon) / 250/400/630/1250 sigorta: ~ 150'den 600 A'ya kadar 4 derecelendirme >> CT modülleri, sigortanın arkasına takılır >> bağlantılar yapılır: ~ 3 kutuplu modüller için terminal blokları üzerinden (ISFL160) tek çıkışlı modüllerin (ISFL250 / 400/630/1250) kulağı üzerinden doğrudan 5 A çıkış akımı ile bağlı olan 1 A ~ çıkış kabloları ile).
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.