SSS'lere göz atın

Bir Fupact'in genişletilmiş rotary kontrolü üzerindeki karenin bölümü nedir?

Yayınlanma tarihi: 03 Mayıs 2018

Bir Fupact'in genişletilmiş döner kontrolündeki karenin bölümü:
32 ve 40 A kalibreler için 5 x 5 mm²
63 ila 160 A arasında değişen 6 x 6 mm².
250 ila 800A arasında kalibre için 12 x 12 mm².
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.