SSS'lere göz atın

aynak değiştirme sistemi için NSX630 için UA + ACP + IVE + MT tüketiminin tamamı nedir?

Yayınlanma tarihi: 04 Mayıs 2018

Uygun güç ile manevra yardımcı güç kaynağını doğru seçebilmek. NS630A için UA + ACP + IVE + MT tüketiminin tamamı nedir?
Tüketim şu şekildedir: UA + ACP = 15VA kalıcı IVE = 5VA kalıcı MT630 = 0,5 s için 500VA Bu, yardımcı güç kaynağınızın yaklaşık 500 ms'de bir geçici süre ile 520VA sağlayabilmesi gerektiği anlamına gelir. MT630'un herhangi bir işlem yapmadan sistemin sürekli tüketimi, sadece 20VA'ya düşer.
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.