SSS'lere göz atın

Kesiciler için MCC Conversion ve CONOMO aksesuarları nelerdir?

Yayınlanma tarihi: 04 Mayıs 2018

MCC Dönüştürme Aksesuarı, tanıtıcıya aşağıdaki işlevleri eklemek için doğrudan montajlı döner tutamağa eklenir:
IP Koruma sınıfı IP43, IK07. IP dahili bir conta ile artırılmıştır.
Cihazın konumuna bağlı olarak kapı kilitleme.
Devre kesici AÇIK veya takılmış konumda ise kapı açılamaz. İstisnai durumlarda, kapı kilitleme, devre kesici kapatıldığında kapıyı açmak için bir aletle geçici olarak devre dışı bırakılabilir. Tutamağın bir asma kilitle kilitlenmesi durumunda bu işlem mümkün değildir.
Kapı açıksa devre kesici kapanır. Bu işlev devre dışı bırakılabilir.
Bir makine aletinin CNOMO Kontrolüne uygun makine-takım kontrolü, standart fonksiyonlara ek olarak ilave edilerek elde edilir, kit aşağıda listelenen özellikleri sunar:
IP54, IK08 için geliştirilmiş su yalıtımı ve mekanik koruma.
CNOMO E03.81.501N ile uyumluluk
File
MCC Conversion and CONOMO.pdf 260K • < 1 minute @ 56k, < 1 minute @ broadband
File
MCC Conversion Accessory GHD16295AA.pdf 1.3MB • 4 minute(s) @ 56k, < 1 minute @ broadband
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.