SSS'lere göz atın

METSEPM1200 için CT polaritesi nasıl yapılır ?

Yayınlanma tarihi: 31 Ağustos 2020

Enerji analizörü CT kullanılarak bağlandığında, doğru CT polaritesi sağlamalısınız. CT polaritesi, CT kablo bağlantılarının doğruluğuna ve iletkenlerin çevresine kelepçelendiklerinde CT'lerin baktıkları yöne bağlıdır. CT üzerindeki nokta, hat tarafına bakmalıdır; karşılık gelen sekonder bağlantı, enerji analizörünün uygun girişine bağlanmalıdır. CT'lerin yanlış bağlanması, güç değerlerinin yanlış okunmasına neden olur. Enerji analizörünüz gücü doğru okuyamıyorsa, bunun nedeni çok yüksek ihtimalle CT bağlantısının yanlış yapılmış olmasıdır. Bir ya da iki CT ters bağlandıysa, enerji parametreleri sadece bir faz değeri biriktirir. Eğer iki ya da tüm CT fazları ters bağlanırsa, enerji birikmez. (Enerji alımı ölçülemez).

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.