SSS'lere göz atın

ION Setup ile opsiyonel G/Ç modülünü konfigüre nasıl yapılır ?

Yayınlanma tarihi: 31 Ağustos 2020

ION Setup ile opsiyonel G/Ç modülünü konfigüre edebilirsiniz.
 
Kullanılabilir analog ve dijital G/Ç modülleri ölçüm cihazınızın tabanına bağlanabilir.
 
Analog kaynağa ve ölçüm cihazı giriş aralığına göre sıfır ölçek ve tam ölçek değerlerini hesaplayın.
 
Kullanmak istediğiniz giriş portunun uygun şekilde konfigüre edilmiş ve geçerli bir harici sinyal kaynağına bağlanmış olduğundan emin olun.
 
 
  1. ION Setup uygulamasını başlatın ve ölçüm cihazınıza bağlayın.
 
  1. I/O Setup öğesini açın ve konfigüre etmek istediğiniz gerekli giriş veya çıkış parametresini seçin.
 
  1. Bir giriş veya çıkış kanalı seçin ve Düzenle öğesini tıklayın. Ayarlar ekranı görüntülenir.
 
  1. Parametreyi konfigüre edin ve Tamam öğesini tıklayın.
Analog GÇ için ilişkili parametre listeleri aşağıdadır:
  • Akım: Faz çapında
  • Akım Ortalaması
  • Akım Dengesizliği: Faz çapında
  • Akım Dengesizliği En Kötü
  • Gerilim L-L: Faz çapında
  • Gerilim L-L Ort
  • Gerilim L-N: Faz çapında
  • Gerilim L-N Ort
  • Gerilim Dengesizliği L-L: Faz çapında
  • Gerilim Dengesizliği L-L En Kötü
  • Gerilim Dengesizliği L-N: Faz çapında
  • Gerilim Dengesizliği L-N En Kötü
  • Aktif Güç: Faz çapında
  • Aktif Güç Toplamı
  • Reaktif Güç: Faz çapında
  • Reaktif Güç Toplamı
  • Görünen Güç: faz çapında
  • Görünen Güç Toplamı
  • PF Toplamı
  • Frekans

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.