SSS'lere göz atın

PM2000 için Paralo ayarı nasıl yapılır ?

Yayınlanma tarihi: 30 Eylül 2020

Ölçüm cihazı parolası yalnızca ön panelden konfigüre edilebilir.
 
Tüm parolalar için fabrika varsayılan ayarı “0000” (sıfır) şeklindedir. Parola korumalı ekranın parolasının değiştirilmesi izinsiz personelin Ayar ve Silme ekranları gibi belirli ekranlara erişimini engeller.
 
Setup ile ölçüm cihazı parolasını değiştirmek için şu adımları uygulatın:
  1. Ayarlara girmek için Yukarı ve Aşağı düğmelerini aynı anda 2 saniye basılı tutun.
  2. Parola girin. Varsayılan parola 0000 şeklindedir.
  3. Tamam öğesine basın.
  4. PASS (parola) parametresini seçmek için Aşağı düğmesine basın.
  5. Tamam öğesine basın.
  6. Basamakları değiştirmek için Aşağı düğmesini basılı tutun.
 
NOT: İmleci sonraki basamağa almak için Aşağı düğmesini 2 saniye basılı tutun.
  1. Tamam öğesine basın.
  2. Ayarlardan çıkmak için Yukarı ve Aşağı düğmelerini aynı anda 2 saniye basılı tutun.
  3. Ayarlarınızı kaydetmek için Evet öğesini seçin.
Parametre Değerler Açıklama
Geçti 0000 - 9999 Ölçüm cihazı ayar ekranlarına erişim için parolayı ayarlar.
NOT: Ortak parola tüm parametreler için geçerlidir.

 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.