SSS'lere göz atın

PM2000 Serisi Enerji Analizörünün Güç kalitesi bilgileri nelerdir ?

Yayınlanma tarihi: 05 Haziran 2018

Harmonikler genel bilgileri
 
Bu bölümde ölçüm cihazının güç kalitesi özellikleri ve güç kalitesi verilerine nasıl erişim sağlanacağı anlatılmaktadır. Ölçüm cihazı 15. harmoniğe ve 31. harmoniğe kadar gerilim ve akım harmoniklerini ölçer ve Toplam Harmonik Bozulmayı (THD %) hesaplar.
 
Harmonikler güç sistemi temel frekansının tamsayı katlarıdır. Harmonik bilgileri EN50160 gibi sistem güç kalitesi standartlarına ve IEC 61000-4-30 gibi ölçüm cihazı güç kalitesi standartlarına uyum için gereklidir.
 
Ölçüm cihazı temel frekansa göre temel ve yüksek harmonikleri ölçer. Ölçüm cihazı güç sistemi ayarı hangi fazların bulunduğunu tanımlar ve hat-hat veya hat-nötr gerilim ve akım harmoniklerinin nasıl hesaplanacağını belirler.
 
Harmonikler sistem güç beslemesinin güç kalitesi standartlarını karşılayıp karşılamadığnı veya doğrusal olmayan yüklerin güç sistemini etkileyip etkilemediğini belirlemek için kullanılır. Güç sistemi harmonikleri nötr iletken üzerinde akım akışına neden olabilir ve elektrik motorlarında artan ısı gibi nedenlerle ekipmana zarar verebilir. İstenmeyen harmonikleri azaltmak için güç uyarlayıcılar veya harmonik filtreleri kullanılır.
 
 
Toplam harmonik bozulma
 
Toplam harmonik bozulma (THD) güç sisteminde bulunan toplam faz başına gerilim veya akım harmonik bozulması ölçüsüdür.
 
THD bir dalga biçiminin kalitesinin genel bir göstergesidir. THD%, hem gerilim hem de akımdan her bir faz için hesaplanır.
 
 
Harmonik içeriği hesaplamaları
 
Harmonik içerik (HC) güç sisteminin tek fazındaki esas olmayan harmonik bileşenlerin tamamının RMS değerine eşittir.
 
Ölçüm cihazı HC'yi hesaplamak için aşağıdaki denklemi kullanır:
 

 
 
THD% hesaplamaları
 
THD%, bir dalga biçiminde mevcut toplam bozulmanın hızlı bir ölçüsüdür ve harmonik içeriğinin (HC) temel harmoniğe (H1) oranıdır.
 
Ölçüm cihazı THD%'yi hesaplamak için aşağıdaki denklemi kullanır:
 
 
 
 
 
 
Harmonik verilerini görüntüleme
 
Ölçüm cihazı gerilim ve akım THD% verilerini ön panelde görüntülerken faz çapında THD% verileri haberleşme aracılığıyla okunabilir.
 
 
  1. Faz parametrelerine gitmek için Tamam düğmesine basın.
 
  1. VTHD ve ITHD değerlerini görüntülemek için Aşağı düğmesine basın.
 
NOT:
 
  • LED satırlarında VTHD için V1THD, V2THD ve V3THD ile ITHD değerleri için A1THD, A2THD ve A3THD görüntülenir.
  • ION Setup ile Özel Harmonikler sıra ölçüm verilerini görüntüleyebilirsiniz.

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.