SSS'lere göz atın

iCT + depolama sıcaklığı nedir?

Yayınlanma tarihi: 22 Eylül 2020

iCT + kontaktörler, iCT'den (elektronik hibrit tekno + elektromekanik röle) tamamen farklı bir teknolojiye sahiptir. Elektronik bileşenlerin sıcaklık sınıfı verildiğinde, depolamadaki bu performans 60 ° ile sınırlıdır. Bu ayrıca iCT +, bir MCB veya vigi'nin yanında olduğunda 9 mm'lik bir ayırıcının kullanımını açıklar ve haklı çıkarır.
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.