{}

SSS'leri Arayın

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Anahtar kelimeye göre arama yapın veya soru sorun","searchBtn":"Arama","error":"Lütfen aranacak bir anahtar kelime girin"}}

Blokset panosundaki “eddy”akımı ve etkisi nedir?

Eddy akımı nedir? Eddy akımları, Faraday'ın indüksiyon yasası nedeniyle, iletken içinde değişen manyetik alan tarafından iletkenler tarafından indüklenen elektrik akımının döngüleridir. Eddy akımları, manyetik alanlara dik düzlemlerde iletkenler içindeki kapalı döngüler içinde akar. Örneğin, bir AC elektromıknatıs veya transformatör tarafından oluşturulan zamana bağlı bir manyetik alan ile veya bir mıknatıs ile yakındaki bir iletken arasındaki göreceli hareketle, yakın sabit iletkenler içinde indüklenebilirler. Verilen bir döngüdeki akımın büyüklüğü, manyetik alanın mukavemeti, ilmeğin alanı ve akı değişim hızı ile orantılıdır ve malzemenin özdirençiyle ters orantılıdır. Lenz yasasıyla, bir girdap akımı onu yaratan manyetik alana karşı çıkan bir manyetik alan yaratır ve böylece girdap akımları manyetik alanın kaynağına geri teper. Örneğin, yakındaki bir iletken yüzey, hareket eden manyetik alan tarafından yüzeyde indüklenen girdap akımlarından ötürü, hareketine karşı çıkan hareketli bir mıknatıs üzerinde bir itme kuvveti uygulayacaktır. Bu etki, döndürülen güç araçlarını kapatıldığında hızlı bir şekilde durdurmak için kullanılan girdap akım frenlerinde kullanılır. İletkenin direncinden geçen akım aynı zamanda enerjiyi malzemedeki ısı olarak dağıtır. Bu nedenle, indüksiyon akımları, alternatif akım (AC) indüktörleri, transformatörler, elektrik motorları ve jeneratörler ile diğer AC makinelerinde enerji kaybına neden olur ve bu da onları minimize etmek için lamine edilmiş manyetik çekirdekler veya ferrit çekirdekler gibi özel yapıları gerektirir. Eddy akımı ne zaman önemli olur? Eddy akımı 630 A'nın altında değildir. IEC 61439-1, 630 A'dan fazla A Eddy akımının mevcut olacağını ve tasarımın endüksiyon akımları ve akım deplasmanı ile ilgili ek termal etkilerin tasarımda dikkate alınmasını sağladığını söylemektedir (IEC 61439). -1: 2011, Sek. 10.10.2.2.3-b). Eddy akımının Blokset'de nasıl bir etkisi oldu? İndüklenen Eddy akımı ayrıca aşağıda açıklandığı gibi tasarıma da bağlıdır.
Şekil 1, metal bir plakadan geçen tek fazlı bir elektrik iletkeni göstermektedir. Bu, şekilde gösterildiği gibi plakada bir manyetik alan oluşturacak ve girdap akımına neden olacaktır.
Şekil 2, metal bir plakada ortak bir kesik içinden geçen 3 fazlı elektrik iletkenlerini göstermektedir. Bu durumda, metalik plakada indüklenen herhangi bir manyetik alan olmayacaktır, çünkü her fazın indüklediği manyetik alanların vektör toplamı sıfıra dönüşecektir.
Şekil 3, Şekil 2'nin konfigürasyonuna benzer olan Blokset bara mimarisini göstermektedir. Bu nedenle, ideal olarak, desteklerde indüklenen herhangi bir Eddy akımı olamamaktadır.
Şekil 4, Blokset montaj plakalarındaki kesikleri gösterir ve anma akımı, Şekil 2'ye benzer olan 630 A'dan daha fazla olduğunda bölümler oluşturur. Dolayısıyla ideal olarak, indüklenen herhangi bir Eddy akımı olamaz.
Eddy Current standartlarına göre belirlenmiş bir limit yoktur. Ancak, tasarım gereği Blokset'te herhangi bir yüksek girdap akımı olamaz. Tüm Blokset teklifi, IEC 61439-1 uyarınca sıcaklık artışı için test edilmiştir. Bu nedenle, aşırı sıcaklık artışı olmadıkça ve endişe edilmesine gerek yoktur. Alüminyum, çelik yerine Gland Plate ve Busbar Support için Blokset'te Eddy akımını azaltmaya nasıl yardımcı olur? Normal olarak çelik için, iki tip manyetik kayıp meydana gelir, Eddy Current Loss ve Hysteresis loss. Alüminyum manyetik olmayan bir materyal olduğundan, Histeresis kaybı meydana gelmez ve indüklenen girdap akımı normalde çelikle kıyaslandığında daha azdır. Bu nedenle, anma akımı 630 A'dan daha fazla olduğunda ve Şekil 2'deki tasarımı uygulamak mümkün olmadığında, Eddy akımı etkisini (örneğin kablo rakoru plakası) en aza indirmek için Bloskette alüminyum levha kullanılır.
Schneider Electric Türkiye ile İlgili Ürünler
{"support":{"yesButton":"Evet","noButton":"Hayır","feedback":{"title":"Kendimizi hangi konularda iyileştirmeliyiz?"},"submitButton":"Gönder","successMessage":"Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz","title":"Bu yardımcı oldu mu?","feedbackPercentLabel":"oranında insan bunu faydalı buldu","captcha":{"error":"Lütfen kutuyu işaretleyin"}}}
Schneider Electric Türkiye ile İlgili Ürünler