SSS'lere göz atın

iC60, iC120 ve C60HDC'yi pilleri şarj etmek ve boşaltmak için 19V ve 26V DC arasındaki voltajlar için kullanmak mümkün mü?

Yayınlanma tarihi: 06 Haziran 2018

Evet, iC60 ve iC120 ürünler 24V DC uygulamaları ile uyumludur (19 - 26V DC aralığında sorun yoktur).
Termalde bir değişiklik yoktur, ancak manyetik için bir katsayı uygulanır.
C60H-DC için, kutup başına 250V DC daha yüksek voltajlar için tasarlanmıştır, daha çok C60H-DC gibi polarize edilir, bu nedenle pilleri şarj etme ve boşaltma uygulamaları ile uyumlu değildir.
C60H-DC'de önemli yangın tehlikeleri olduğundan geri akım yok.
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.