SSS'lere göz atın

LPCT ve konvansiyonel BT arasındaki ana fark nedir?

Yayınlanma tarihi: 13 Ağustos 2020

LPCT, geleneksel BT'nin bir evrimini temsil eder. Konvansiyonel CT elektromekanik röleler için tasarlanmıştır.
Bu nedenle düşük bir uygulama alanına sahip yüksek güç akımı çıkışına sahiptir.
Modern elektronik röleler düşük giriş gücü gereksinimine sahiptir, böylece daha geniş bir uygulama yelpazesi ile ikincil çıkış olarak voltaj sinyali, en uygun çözüm olarak görülmektedir.
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.