SSS'lere göz atın

Önceden yapılandırılmış bir CID/IID dosyası MiCOM rölesine nasıl yüklenir?

Yayınlanma tarihi: 06 Haziran 2018

Sorun önceden yapılandırılmış bir CID/IID dosyası bir MiCOM rölesine yüklenemiyor. Ürün hattı MiCOM röleleri Ortam IEC61850 iletişimleri Neden MiCOM röleleri,
IEC61850 yapılandırma ayarları için bir MCL dosyası bekler. Çözünürlük Ne yazık ki, bir CID / IID dosyası doğrudan bir MiCOM rölesine yüklenemez.
Yapılandırma ayarları röleye yüklenmeden önce CID/IID dosyasının bir MCL dosyasına dönüştürülmesi gerekir.
Bu, aşağıdaki adımları izleyerek yapılabilir:
1. Kullanılan IEC61850 sürümünün sürümüne bağlı olarak, Araçlar'dan uygun yapılandırıcıyı seçin.
2. Konfigüratör açıldıktan sonra Dosya -> SCL
3. Dönüştürülmesi gereken uygun SCD / CID / IID dosyasını seçin.
4. SCD / CID / IID'yi açın ve Dosya -> Kaydet'e gidin.

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.