SSS'lere göz atın

PM810 ürün ile birlikte PM8M2222 modülünü kullanıyoruz. Bu ürünlerin yerine yeni ürün ne önerebilirsiniz?

Yayınlanma tarihi: 31 Ağustos 2020

PM810MG yerine eğer PM8M2222 modül kullanılmayacak ise  METSEPM5340 veya METSEPM5560 kullanıbilir. Ancak PM8M2222 modül kullanıldığı için PM5xxx serisini öneremiyoruz.
PM810 yerine ; METSPM5240 (pano montaj ekranlı) veya METSEPM8243 (din ray monte ekransız) veya METSEPM8244 (din rayı monte uzaktan izleme)  İhtiyaca göre biri seçilebilir.
PM8M2222 (2 röle çıkışlı, 2 dijital girişli, 2 analog çıkışlı, 2 analog girişli)   yerine; sadece analog giriş çıkış isteniyor ise  METSEPM89M0024 ( 4 analog giriş 2 ad. analog çıkış) , röle çıkışı  dijital giriş ihtiyacı var ise   METSEPM89M2600 (6 Ad. dijital giriş +2 ad. röle çıkışı) kullanabilir.
Her ikisi için iki modülü alması gerekiyor.
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.