SSS'lere göz atın

Toprak kaçak korumalı EasyPact EZCV ters beslemeyle uyumludur?

Yayınlanma tarihi: 27 Ağustos 2020

Dahil toprak kaçağı korumasına sahip EasyPact EZCV, aşağıdaki kısıtlama ile üst veya alttan (ters besleme) beslenebilir: besleme gerilimi, 240 V AC'nin altında olmalıdır. 240V AC'nin üzerindeki voltajlarda EZCV, üst taraftan tedarik ile uyumludur. Yol ve Yük tarafları, kılavuzluk için cihazın ön kapağında işaretlenmiştir.
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.