SSS'lere göz atın

ARA otomasyonunun kullanımı nasıldır?

Yayınlanma tarihi: 22 Eylül 2020

ARA Otomatik Yeniden Müdahale Yardımcı anlamına gelir. Bu yardımcı kuruluş, hizmetin önemli ölçüde sürekliliğini gerektiren, yalıtılmış veya gözetimsiz alanlardaki enerji mevcudiyetini artırmaya izin verir. ARA'nın ticari referansı, iC60 veya iID aralığı ve kutup sayısı ile belirlenir. OF kontakları, SD ve / veya açma bobinleri gibi diğer ekipmanlar ilişkilendirilebilir. Prensip: ARA, kullanıcı tarafından ön yüzünde yapılandırılabilen zaman gecikmelerine göre belirli sayıda deneme girişimi gerçekleştirir. Deneme sayısı başarılı olmadığında (kalıcı arıza), ARA kilitli konumdadır ve bunu bir yardımcı kontak ("Kilitli") ile bildirir. Y2 girişi ile nihai bir uzaktan yeniden kurma girişimi gerçekleştirmek hala mümkün olacaktır. Not: Fransa'da, 30mA'ya eşit veya daha az diferansiyel korumanın otomatik olarak yeniden bağlanması yasaktır. Tam uygulama ve işletim bilgileri seti, ekteki kullanıcı kılavuzunda bulunabilir.
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.