SSS'lere göz atın

Bir RCA uzaktan kumanda ve iC60 aralığında bir REFLEX arasındaki fark nedir?

Yayınlanma tarihi: 13 Haziran 2018

2 aygıtların açılması veya muhafaza siparişleri, nabız ve / veya bir Smartlink ile PLC ve TI24 seçeneğine göre, bir yükün beklenmelidir. Ayrıca, bölümleme fonksiyonunu entegre ederler ve ilave aksesuar olmadan asma kilit ile kilitlenebilirler.
Bir tahrik sistemi vasıtasıyla devre kesicinin iC60 krank pimi üzerine doğrudan etki ederek ARAÇ uzaktan kumanda
Refleks iC60, entegre edilmiş iki yönlü bir güç aktüatörüne etki ederek ve devre kesicisinde değil.
Çözümün seçiminde başlıca farklılıklar:
RCA uzak 10,000 karşı refleks 50,000 döngü açma / kapama anahtarlama sayısı
RCA, bir elektrik arızası açıldığında devre kesicinin uzaktan sıfırlanmasını sağlar
tüm aralık devre kesiciler iC60 kontrol etmek için RCA uzaktan kumanda, teklif REFLEX iC60N ve H ile sınırlıdır (15kA kadar) ve değerlendirme ve gezi eğrileri içermez.
REFLEX'in entegre bir çözüm olması, uygulama süresini kısaltır.
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.