SSS'lere göz atın

VW3A1111 keypad, ATV320 sürücülerle uyumlu mu?

Yayınlanma tarihi: 22 Haziran 2018

VW3A1111 keypad ATV320 için geliştirilmemiş ve doğrulanmamıştır.
Bu nedenle bu keypad ATV320 (ve eski sürücü) ile uyumlu değildir.
Sadece ATV6x0, ATV9x0 ve ATV340 desteklenmektedir.
ATV320 ile, VW3A1101, VW3A1006 ve VW3A1007 keypadlar uyumludur.
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.