SSS'lere göz atın

Smartlink ELEC'te hangi cihazlar OF / SD ile uyumludur?

Yayınlanma tarihi: 31 Ağustos 2020

Smartlink ELEC'teki OF / SD yardımcıları ile uyumlu modüler cihazlar: iOF + SD24 (A9A26897) ile uyumludur: • iC60 devre kesici • iID diferansiyel anahtar • iSW-NA anahtarı OF + SD24 (A9N26899) ile uyumlu: • C60 veya C120 devre kesici • DT40, DT60 devre kesici • ITG40 diferansiyel anahtarı • C60H-DC devre kesici
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.