SSS'lere göz atın

DM6000 ve PM1000 Serilerinin kurulum tablosunda LABL'nin anlamı nedir?

Yayınlanma tarihi: 31 Ağustos 2020

Kullanıcı, ülkeye ve gereksinime bağlı olarak etiketi 123, AbC, rSt, Pqr ve ryb olarak ayarlayabilir. Bu etiketleme seçenekleri uluslararası standartları veya gereksinimleri karşılamaktır. Örnek: Hindistan'da normal olarak insanlar ryb kullanır. Bunlar faz bilge parametrelerini tanımlamak için kullanılır. sonra faz akıllı akım r, y, b görüntülenecektir.
 
Örnek: 123 etiket olarak seçilirse, faz akıllı akım A1, A2, A3 olarak görüntülenir.
Soru 8
DM6000 ve PM1000 serisi sayaçların kurulum tablosunda EVN 1 nedir?
Cevap
İlk üç harf seçilen parite (Eşitlik, tek veya çift nota için tek sayı) gösterir ve aynı satırın son hanesi, iletişimin seçilen durdurma biti gösterir.
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.