SSS'lere göz atın

PM 1000 ve DM 6000 serisi ölçüm cihazlarında Tuş takımı nasıl kilitlenir ve açılır?

Yayınlanma tarihi: 31 Ağustos 2020

Kilitleme Özelliği, Sol ve Sağ yön tuşlarına basarak etkinleştirilebilir, sayaç "LOCK" olarak görüntülenir, bu sayede müşterinin herhangi bir sayfayı Favori veya Varsayılan sayfa olarak ayarlamasına yardımcı olur. Bu ayrıca kurulum menüsünde düzenleme moduna girmeyi engeller, sayfanın kilidini açtıktan sonra kurulum menüsüne girebilirsiniz. Kilidi açmak için bir kez daha basın Sol ve Sağ ok Tuş Simultanesen, sayaç "ULOC" u gösterecek ve şimdi varsayılan sayfa kilidi açılacaktır.
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.