SSS'lere göz atın

ATV61 ve ATV71 sürücülerinde bir PHF giriş faz hatasına ne sebep olabilir?

Yayınlanma tarihi: 13 Ağustos 2020

PHF: Giriş Faz Kaybı Hatası

Bir giriş fazı kaybolduğunda bu hata görülür.
Sürücü çalışırken 2 veya 3 faz kaybolursa, sürücü başka bir hatayla açılıncaya kadar sürücü çalışmaya devam eder (örneğin, USF).
Bu fonksiyon, sürücüye DC BUS voltajı (230V ve 480V) üzerinden beslemek için IPL = NO parametresi olan yazılım tarafından devre dışı bırakılabilir.
Bazı sürücüler (7,5kW'a kadar 230V) fabrika ayarlarında IPL = NO değerine sahiptir çünkü tek fazda beslenebilirler.

Muhtemel nedeni:
Yanlış sürücü veya sigorta açık.
Bir giriş fazının kaybı.
Üç fazlı ATV71'de tek fazlı giriş kullanımı.

Çareleri:
Güç bağlantılarını ve sigortaları kontrol edin.
Üç fazlı bir şebeke beslemesi kullanın.
IPL hatasını önleyin (giriş faz kaybı-- IPL=NO).

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.