Size bugün nasıl yardımcı olabiliriz?

PM5500 “invalid parameter” error in ION Setup

Issue
There is an error showing “Invalid Parameter” when changing PM5500 Basic Setup parameters in ION Setup

Product Line
PM5500 series
ION Setup

Environment
Meter setup & commissioning

Issue
A bug was found in ION Setup v3.2.19323.01 where most parameters could not be changed for the PM5500 meter series.

Resolution
Option1
Downgrade to ION Setup v3.1.19.19276.0.1 or older attached.

Option2
Issues are resolved in ION Setup v3.2.19350.01 set to be released late Jan 2020.

For latest ION Setup download see FA212816.

Schneider Electric Turkey

Daha fazlasını keşfedin
Seri:
Daha fazlasını keşfedin
Seri:
  • Ürün Belgeleri
  • Yazılım İndirmeleri
  • Ürün Seçici
  • İkame Ürün ve Değiştirme
  • Yardım Merkezi
  • Ofislerimizi Bulun
  • Teklif Alın
  • Satış noktaları
  • Schneider Electric Topluluğu
  • Kariyer
  • Şirket Profili
  • Bir usulsüzlüğü bildirin
  • Erişilebilirlik
  • Haberler
  • Yatırımcılar
  • EcoStruxure
  • İş Araması
  • Blog
  • Gizlilik İlkesi
  • Çerez Bildirimi
  • Change your cookie settings