EM4800 Error Message "The Current Meter Cannot Be Connected To"
Issue
When using the EM4800 configuration Tool and an error message that says "The Current Meter Cannot be connected To" over ethernet communications.
Product
EM4800 Series Meter
Environment
EM4800 Configuration Tool
Cause
This happens when a static IP address is not being used. If you are using a dynamic IP address this error can occur.
Resolution
You must enable DHCP in the EM4800 Configuration Tool. See Picture below to select DHCP Enable.
Yayımlanma amacı: Schneider Electric Turkey


Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ürün seçici
Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.
Teklif Alın
Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.
Satış noktaları
Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.
Yardım Merkezi
Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.