Size bugün nasıl yardımcı olabiliriz?

What is the amount of current imbalance required to trip the feature unit 9065 solid state overload relay?

Issue:
When will a Solid State Overload trip when there is current Imbalance

Product Line:
NEMA and Definite Purpose Contactors and Starter

Environment:
9065 Solid State Overload Relay

Resolution:
The unit is guaranteed to trip within 3 seconds at 25% phase current imbalance. It will start tripping at +/- 17% imbalance.

Schneider Electric Turkey

Daha fazlasını keşfedin
Seri:
Daha fazlasını keşfedin
Seri:
  • Ürün Belgeleri
  • Yazılım İndirmeleri
  • Ürün Seçici
  • İkame Ürün ve Değiştirme
  • Yardım Merkezi
  • Ofislerimizi Bulun
  • Teklif Alın
  • Satış noktaları
  • Schneider Electric Topluluğu
  • Kariyer
  • Şirket Profili
  • Bir usulsüzlüğü bildirin
  • Erişilebilirlik
  • Haberler
  • Yatırımcılar
  • EcoStruxure
  • İş Araması
  • Blog
  • Gizlilik İlkesi
  • Çerez Bildirimi
  • Change your cookie settings