Size bugün nasıl yardımcı olabiliriz?

CE15,SP1 cannot find the floating license after updating from CE15

If you update Control Expert from 15 to 15,SP1 without updating the Floating License Manager on the Floating License Server, Control Expert will fail to find the floating license.

To resolve the issue, update the Floating License Manager to version 2.6.  The setup file for Floating License Manager version 2.6 can be found in the folder named 'FloatingLicenseManager' on the Control Expert 15,SP1 installation dvd.

It is not necessary to return the license before updating to version 2.6.

image.png

Schneider Electric Turkey

Daha fazlasını keşfedin
Seri:
Daha fazlasını keşfedin
Seri:

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Ürün seçici

Ürün seçici

Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.

Teklif Alın

Teklif Alın

Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.

Satış noktaları

Satış noktaları

Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.

Yardım Merkezi

Yardım Merkezi

Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.