Daha sürdürülebilir bir binanın faydaları saymakla bitmez. Yine de, herhangi bir büyüklükteki güçlendirme projesi hiçbir zaman kolay değildir. Her bina benzersizdir ve kendine özgü zorlukları vardır.
Operasyonel ekipler, sürdürülebilir bir iyileştirmeye öncülük etmek için en uygun ekiplerdir. Karbonsuzlaştırma, değişen teknoloji trendleri, hükümet düzenlemeleri ve sertifikasyon gereklilikleri nedeniyle tesis yöneticileri için göz korkutucu olabilir.
Karbon ayak izinizi nasıl azaltabileceğinizi, enerji tüketiminizi nasıl daha iyi kontrol edebileceğinizi, kendi enerjinizi nasıl üretebileceğinizi ve topluma nasıl ilham verebileceğinizi öğrenmek için e-kılavuzumuzu keşfedin.
Binanızı üç kolay adımda güçlendirin
Strateji Oluşturun
Dijitalleştirin
Karbonsuzlaştırma
Sürdürülebilirlik için binaları güçlendirmeye yönelik çözümlerimizi keşfedin

Sürdürülebilir binalar sunabilmek için aydınlatma, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirmeden (HVAC) enerji, güç ve yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar bina içindeki ve dışındaki tüm sistemlerin sorunsuz, test edilmiş ve güvenilir bir şekilde entegre edilmesi gerekir. Ayrıca bina verilerine ilişkin içgörüleri kolayca toplamak, verileri yorumlamak ve ardından sistemlerin enerji kullanımını yönetmek ve otomatikleştirmek için harekete geçmek üzere teknoloji ve araçlara da ihtiyacınız var. Sürekli izleme ile HVAC sisteminizin performansını artırabilir ve varlık yaşam döngüsünü optimize edebilirsiniz.
Bina yönetimi çözümlerimiz, kuruluşunuz genelinde sistemlerin test edilmiş, yerel entegrasyonu ile Geleceğin Net Sıfır Binalarını oluşturmanıza yardımcı olur. Bu, enerji ve sürdürülebilirlik zorluklarının üstesinden gelmenizi ve binanızı verimli bir şekilde modernize etmenizi sağlarken, zaten sahip olduğunuz sistem ve cihazlardan yararlanmanızı sağlar.
Açık, ölçeklenebilir ve veri merkezli bina yönetim sistemimiz EcoStruxure™ Building Operation, yerel ve üçüncü taraf bina sistemleri ve alt sistemleri arasında sorunsuz entegrasyon, görünürlük ve kontrol sağlar. Sistemleri ve enerji kullanımını tek bir kontrol merkezinden görüntüleyin, yönetin ve otomatikleştirin ve sürdürülebilirliği artırmak için eyleme geçirilebilir içgörüler sunmak üzere sensörlerden, bağlı cihazlardan ve sistemlerden veri içgörülerini kullanmaya başlayın.
EcoStruxure Bağlantılı Oda Çözümleri, oda düzeyinde sürdürülebilirliği artırmaya yardımcı olur. Bir internet protokolü (IP) omurgası ile etkinleştirilen bu modüler ve esnek teknoloji, SpaceLogic Bilgi Sensörlerinin gerçek zamanlı doluluk algılama işlevi tarafından toplanan verileri kullanarak boşa harcanan enerjiyi hızla azaltmak için EcoStruxure Building Operation bina yönetim sistemi ile birlikte çalışır. Ayrıca aydınlatma, panjur ve HVAC sistemlerini entegre ve otomatik hale getirerek, enerji tasarrufu konusunda bilinçli kullanıcılara uygulamalı kontrol imkanı sunar.
Verileri anlaşılması kolay gösterge tablolarına dönüştüren ve analiz eden işyeri yönetim yazılımımız Planon Workplace Insights ile gerçek verilere dayanarak ihtiyaçlarınız için alan ve enerji kullanımını en üst düzeye çıkarın.
Dijital hizmetler paketimiz EcoStruxure Building Advisor, binaların uzaktan ve proaktif olarak bakımını yapmak için BMS performansını ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Operasyonlara ve iyileştirme alanlarına ilişkin önemli içgörüler sağlar, enerji kullanımını ve planlanmamış bakımı azaltır ve varlık ömrünü uzatır. Bina yaşam döngüsü boyunca verimliliği en iyi şekilde sağlamak için, operasyonel ekipleriniz yerinde servis ekiplerimizle veya sertifikalı ortaklarımızdan biriyle çalışabilir.
EcoStruxure Resource Advisor, enerji ve sürdürülebilirlik ayak izini yönetmeye yönelik bulut tabanlı çözümümüzdür. Tüm kurumlar arası, enerji ve sürdürülebilirlik bilgilerini tek bir yerde merkezileştirerek verileri eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürür. Şirketler, sürdürülebilirlik hedefleri için önemli olan bilgileri toplayabilir, analiz edebilir ve otomatikleştirerek daha iyi iş kararları alabilir ve sonuçları hızlandırabilir.
İşletmenize nasıl yardımcı olabiliriz?
Tesis yöneticileri, yeni hükümet düzenlemelerinden artan enerji maliyetlerine kadar birçok zorlukla karşılaşmaya devam ediyor. Sonuç olarak, birçok işletme portföy stratejilerini yeniden tanımlıyor ve karbon ayak izlerini azaltmak ve enerji verimliliğini optimize etmek için yeni teknolojiler kullanıyor. Ancak, bu girişimleri gerçekleştirmek için yenileme projelerini gerekçelendirmek, bütçe kısıtlamaları ve binanın sürekli kullanımda olması nedeniyle oldukça zor olabilir.
Ticari Gayrimenkullere yönelik EcoStruxure çözümlerimiz, bağlı ürün, yazılım ve hizmetlerden oluşan bir paketle yeşil bina sertifikasyon ve akreditasyon sürecine ulaşmanıza yardımcı olabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının, mikro şebekelerin ve elektrikli araç çözümlerinin bina, güç ve enerji yönetiminden elde edilen verilerden yararlanarak tek bir kontrol merkezine entegre edilmesi, binanın net sıfır yolculuğunu basitleştirebilir ve hızlandırabilir. Çevrenizde öne çıkmak ve bina sakinlerinin net sıfır binada yaşamaktan, çalışmaktan ve eğlenmekten gurur duymasını sağlamak için çözümlerimizden yararlanın.
Enerji açısından kritik bir sektör olan sağlık hizmetleri, kendi CO2 ayak izini azaltarak iklim krizine karşılık vermelidir. Bununla birlikte, günümüz hastanelerinin ve diğer sağlık tesislerinin çoğu eskidir ve birden fazla eski sistem içerir, bu da izleme ve bakımı daha da karmaşık bir iş haline getirir. Bu sorun, kompleks veya kuruluş içindeki bina sayısı ile katlanarak artar.
Sağlık Hizmetleri Sektörüne yönelik EcoStruxure çözümlerimiz, mevcut binalarını yenilemek isteyen sağlık kuruluşlarına enerji kullanımını ölçerek, izleyerek ve optimize ederek enerji verimliliğini en üst düzeye çıkaran yenilikçi çözümler sağlayabilir. Bu aynı zamanda elektrikli araç ve ambulans şarj noktalarının yanı sıra karbonsuzlaştırma çabalarını daha fazla desteklemek ve karbon ayak izini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının mikro şebeke teknolojisi ile entegre edilmesine yönelik düzenlemeleri de içerir.
Misafir memnuniyeti tesis yöneticileri için her zaman en önemli önceliklerden biridir ve birçok tesis artık misafirlerinin çevreci ve daha sürdürülebilir olmak için gösterilen çabalara büyük önem verdiğini fark ediyor. Bu durum, tesis operasyonları için yeni sorumluluklar oluştururken günlük faaliyetleri de genişletiyor.
Otellere yönelik EcoStruxure çözümlerimiz, enerji maliyetlerini önemli ölçüde düşürmek ve karbon emisyonlarının azaltılmasını hızlandırmak için otellerin dijitalleşme ve karbonsuzlaşma süreçlerinden yararlanmasını sağlıyor. Konuk odası, bina sistemi ve güç sistemi yönetimi dahil olmak üzere birden fazla otel sisteminden gelen verileri entegre eden ve binanın verimliliğini artırmaya yardımcı olan tek bir kontrol merkezi sunuyoruz. Karbon ayak izinizi daha da azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının ve çevre dostu elektrikli araç çözümlerinin sorunsuz entegrasyonunu sunuyoruz. Tüm bunlar, sürdürülebilirlik hedeflerini ölçmek ve personel ve konuklarla paylaşmak için operasyonel ekipler tarafından kolayca takip edilebiliyor.
Tüketiciler çevre konusunda daha bilinçli hale geldikçe, beklentilerini karşılamanın ve marka konumlarını güçlendirmenin yollarını bulmak da perakendecilere düşüyor. Tesis yöneticileri, operasyonları karbonsuzlaştırmak ve en son yönetmelikler ile çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) ilkeleriyle uyumlu olmak için bu çabaları yerinde yürütmekle görevlendiriliyor. Bununla birlikte, ağırlıklı olarak çok konumlu bir ortamda, her bina kendine özgü özellikler ve değişen teknolojiler sunduğundan bu zor olabilir. Bu sistem ve varlıkların entegre edilebilmesi, net sıfır gelecek için hayati önem taşıyor.
EcoStruxure for Retail çözümlerimiz, sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamak için enerji tüketimini azaltan tek bir platforma sorunsuz entegrasyon sağlayarak tek ve çok tesisli binalarda verimliliği artırabilir. Operasyonel ekipler, toplumlarında olumlu bir etki yaratan daha sürdürülebilir bir bina performansı için veri odaklı kararlar alma gücüne sahiptir. Karbon ayak izinizi daha da azaltmanıza yardımcı olmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının ve çevre dostu elektrikli araç çözümlerinin sorunsuz entegrasyonunu da sunuyoruz.
Aspiria
Müşterilerimiz neler söylüyor
Dijitalleşme ve tesis kullanımı hakkında kesin bilgi, net sıfır olmanın ve sıfır olarak kalmanın anahtarıdır. Dünya standartlarında iş yerleri ve kamusal alanlar içeren 200 dönümlük yenilikçi bir ortak kullanım kampüsü olan Aspiria, iddialı sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için EcoStruxure çözümlerimizi kullanıyor.
Bu sayede yıllık enerji tüketiminde %16'lık bir azalma ve yıllık enerji maliyetinde 1,5 milyon dolarlık bir tasarruf sağlanırken, karbon ayak izinde de 10.000 tonun üzerinde bir azalmaya katkıda bulunuldu.
-
Sürdürülebilir güçlendirme stratejiniz için yardıma mı ihtiyacınız var?
Uzman ekibimiz, binanızı karbon ayak izinizi azaltacak ve sürdürülebilirlik hedeflerinize başarıyla ulaşacak şekilde güçlendirmek için bir plan geliştirmekten mutluluk duyacaktır. -
Sürdürülebilir bir güçlendirme süreci uygulamak için yardıma mı ihtiyacınız var?
Eğitimli ve sertifikalı iş ortaklarımızdan oluşan ağımız EcoXperts, binanızın güçlendirilmesi için gerekli teknolojinin seçilmesine ve kurulmasına yardımcı olmaya hazırdır.
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ürün seçici
Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.
Teklif Alın
Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.
Satış noktaları
Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.
Yardım Merkezi
Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.
1. Sürdürülebilirlik için binaların güçlendirilmesi neden önemlidir?
Son 50 yılda sera gazı emisyonları %90 oranında artarken binalar küresel CO2 emisyonlarının %37'sine katkıda bulundu. Binalarda tüketilen enerjinin %30'u boşa harcanıyor ve büyük bölümü ısıtma gibi ihtiyaçlar için hala fosil yakıt kullanıyor. Küresel ısınmayı 2050 yılına kadar Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tarafından belirlenen 1,5°C ile sınırlandırmak üzere binaların karbonsuzlaştırılması için her türlü çabanın sarf edilmesi gerekiyor. Karbon ayak izinizi azaltmak ve daha sürdürülebilir, net sıfır bir gelecek için enerji verimliliğini artırmak amacıyla binaları sürdürülebilirlik için güçlendirme stratejilerimizi keşfetmenizi öneriyoruz.
2. Neden net sıfır binalara ihtiyacımız var?
Kiracıların, çalışanların ve yatırımcıların yeni, yeşil anlayışı giderek gelişiyor. Bugün, kiracıların %81'i çalıştıkları binaların çevreyi ve refahı iyileştirmesini bekliyor. İşe alınacak adayların %65'i, güçlü çevre politikaları olan bir şirkette çalışma olasılıklarının daha yüksek olacağını söylüyor. Gayrimenkul yatırımcıları kurumsal çevre, sosyal ve yönetişim raporlaması bekliyor. Bina sağlığı ve sürdürülebilirlik sertifikaları, marka imajını güçlendirirken bina sakinlerinin memnuniyetini artırmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, yeni operasyonel zorlukları olan yeni bir pazar ortaya çıkıyor. Eskiyen ekipman, güvenlik ve güvenilirlik riskleri ve tedarik zinciri eksiklikleri nedeniyle onarım veya değiştirme maliyetlerini artırabiliyor. Sistemler birbirine daha bağlı, otomatik ve güce duyarlı hale geldikçe bakım ve yaşam döngüsü yönetimi de daha karmaşık hale geliyor. Ayrıca, tesis uzmanları emekli oldukça ve operasyonel talep arttıkça, elektrik, tesis, fabrika ve siber güvenlik yönetimi alanlarında kalifiye eleman sıkıntısı nedeniyle yeni işe alımlar daha da zorlaşıyor. Bu, daha küçük, daha az deneyimli kurum içi ekiplerin birden fazla tesiste daha geniş bir sorumluluk üstlenmesine neden olabiliyor. Binaları sürdürülebilirlik için güçlendirmek bu soruna bir çözüm olabilir. Net sıfıra doğru süren yarış, dünya genelinde ülkelerin %75'ini 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşma taahhüdünde bulunmaları için harekete geçirdi. Hükümetler, bu beklentileri karşılamak için mevcut bina emisyonlarını azaltmaya yönelik agresif yaklaşımlar başlatıyor. Her bölgede yeni zorunlu standartlar ve yönetmelikler ile ekipleri sınıfının en iyisi enerji yönetimi uygulamalarıyla donatmak için çeşitli isteğe bağlı standartlar ve sertifikalar bulunuyor. Finansal riskler ve fırsatlar artıyor. Para cezalarından vergilere (fosil yakıt kullanımını cezalandıran karbon vergisi gibi) kadar yerel düzenlemelere uyumsuzluk mali riskleri birçok ülkede giderek daha yaygın hale geliyor. Bununla birlikte, devlet tarafından sağlanan mali teşvikler, sürdürülebilir iyileştirmeler için yapacağınız yatırım harcamalarını dengeleyebilir.
3. Sürdürülebilir güçlendirme ve net sıfır binalara nereden başlamalı?
Finansal ve finansal olmayan değerlere ulaşmak için hedef ile eylem arasında köprü kuran üç adımlı (strateji oluşturma, dijitalleştirme ve karbonsuzlaştırma) bir yaklaşım hazırladık. İster net sıfıra giden yola yeni başlıyor olun, ister halihazırda ara adımlar atmış olun ya da yolculuğunuzda ileri bir noktaya varmış olun, binaları sürdürülebilirlik için güçlendirmenin her adımında size destek olabiliriz.