Geleceğin Şebekeleri dijital olarak planlanan, tasarlanan ve işletilen yaşam döngüsü boyunca DER'lerin, mikro şebekelerin, enerji topluluklarının ve diğer esnek kaynakların büyümesini destekler. İşte yeni nesil ağ vizyonumuz: çevre dostu, sürdürülebilir ve dijital.
Geleceğin Şebekeleriyle ilgili en güncel bilgilerimizi keşfedin
Çevresel ayak izinizi en aza indirin
Şebeke esnekliği oluşturun
Uygun maliyetli enerji sağlayın
Akıllı yatırımları ve karbonsuzlaştırmayı artırın
EcoStruxure çözümlerimizi keşfedin:

Güç Üretimi ve Akıllı Şebeke Çözümleri

EcoStruxure Grid

EcoStruxure Power
Kaynaklar
1 IEA, 2019 Küresel Enerji ve CO2 Durum Raporu
2 Eto, J.H., The National Cost of Power Interruptions to Electricity Customers – An Early Peek at LBNL's 2016 Updated Estimate (Elektrik Kesintilerinin Elektrik Müşterilerine Ulusal Maliyeti: LBNL'nin 2016 Güncellenmiş Tahminlerine Ön Bakış), IEEE, Eylül 2016
3 Schneider Electric, DER Integration – Maximize DER penetration while minimizing curtailment, use case (DER Entegrasyonu: Kesintilerin minimize edilirken DER'lerin yaygınlaştırılması, kullanım senaryosu)
4 IEA, 2020 Elektrikli Araçlara Küresel Genel Bakış
2 Eto, J.H., The National Cost of Power Interruptions to Electricity Customers – An Early Peek at LBNL's 2016 Updated Estimate (Elektrik Kesintilerinin Elektrik Müşterilerine Ulusal Maliyeti: LBNL'nin 2016 Güncellenmiş Tahminlerine Ön Bakış), IEEE, Eylül 2016
3 Schneider Electric, DER Integration – Maximize DER penetration while minimizing curtailment, use case (DER Entegrasyonu: Kesintilerin minimize edilirken DER'lerin yaygınlaştırılması, kullanım senaryosu)
4 IEA, 2020 Elektrikli Araçlara Küresel Genel Bakış