Zorluklar
• Şanghay, uluslararası bir metropol. Kentsel ulaşımın entegre gelişimi sonucunda raylı sistemler, şehirler arası entegrasyon ve kentsel ekosistem gelişimi için merkezi öneme sahip.• Şanghay Metrosu her gün yaklaşık 10 milyon yolcu taşıyarak şehir sakinlerinin %52'sine hizmet veriyor. Giderek karmaşıklaşan bir sistem olan metro hatlarının ve istasyonlarının genişlemesi ve geniş yolcu akışı hacmi nedeniyle raylı sistem ağını yönetmek giderek zorlaşıyor.
• Kullanıcılara konforlu ve rahat bir deneyim sunarken Şanghay Metrosunun güvenli, güvenilir ve verimli bir şekilde çalışmasını garanti altına almaya yönelik acil bir ihtiyaç var.
• İstasyonlarda elektrik güvenliği ve istikrarı. İstasyonların sınırlı alanı dahilinde çok fazla miktarda güç tüketen çok sayıda elektrik tesisi mevcut. Çeşitli sistemlerin normal çalışmasını garanti altına almak için kesintisiz ve istikrarlı güç kaynağı gerekli.
• İstasyonlarda güvenlik ve ortam. Giderek daha fazla sayıda insan raylı sistemleri kullandığından, istasyon ortamlarının konforlu olması için sıcaklık, nem, havalandırma ve aydınlatmayı kontrol etmek kritik önem taşıyor.
• Acil durumlar ve felaketler nedeniyle, sistemlerin hata toleransı, güvenilirlik ve kapsamlı müdahale olanağına dair gereksinimler daha da artıyor.
• Veri toplama ve bilgi yönetimi. Karmaşık, izole sistemler ve ekipmanların karmaşık çalışma şekli nedeniyle bağlı sistemler arasında veri toplama, izleme ve analiz etme, göz korkutucu bir göreve dönüşüyor.
• İşletim ve bakım maliyeti. İş gücü maliyetleri, yıllık işletim harcamalarının büyük bir kısmını oluşturuyor. Ekipman yönetiminin karmaşık işlemleri, bakım maliyetlerini yıldan yıla artırıyor.