Lozan Üniversitesi: Müşteri Hikayesindeki Önemli Unsurlar
Tüm kampüs için bütünsel gerçek zamanlı enerji yönetimi
Isı tüketiminde %11 azalma
Her cihazdan, her zaman, her yerden akıllı enerji verilerine erişim
Akıllı enerji izleme ile sürdürülebilir gelecek
Lozan ÜniversitesiEcoStruxure Power, İsviçre 2050 Enerji Stratejisi projesinde öngörülen süreden 10 yıl daha erken sürede; 2040 yılında 2000 watt toplumu hedeflerine ulaşılmasına yardımcı oluyor.
EcoStruxure Power'ı keşfedin
EcoStruxure Power'ın binalarınızı enerji açısından nasıl daha verimli ve sürdürülebilir hale getireceğini öğrenin.
Zorluklar
Lozan Üniversitesi kendi başına küçük bir şehir gibidir. Lozan'daki kampüste yer alan 40 binada araştırma yapan, eğitim gören ve çalışan yaklaşık 15.000 öğrenci ve 4900 çalışan mevcuttur. Geçtiğimiz yılki yıllık enerji tüketimi yaklaşık 28 GWh elektrik enerjisi ve 20 GWh termal enerjiydi. Bu miktar, 7000 konutun yıllık elektrik tüketimine karşılık gelir.
2000 watt toplumu haline gelebilmesi için (İsviçre Federal Konseyi'nin 2050 Enerji Stratejisi) üniversitenin, tüm fosil enerji kaynaklarını yenilenebilir kaynaklarla değiştirmesi ve genel enerji tüketimini önemli ölçüde azaltması gerekmektedir. Kişi ve yıl başına enerji tüketimi, sürekli güç için 2000 watt ve CO2 emisyonu için bir ton olacak şekilde azaltılmalıdır. Karşılaştırma yapılacak olursa günümüzde İsviçre'deki kişi başı ortalama uzun vadeli tüketim hala 5000 watt civarında, ortalama CO2 emisyonu ise 6,5 tondur.
Kampüsün enerji tüketimi optimize edilmeden önce her bir binanın fiili enerji tüketimi hakkında sürekli olarak bilgi sağlayan güvenilir veriler gerekliydi. Tüm binaların yönetiminden sorumlu hizmet birimi olan Unibat ekibi, operasyonun başlangıcında enerji tüketimi rakamlarını her ay elle topladı ve verileri bir Excel elektronik tablosu aracılığıyla değerlendirdi. Gaz, su, ısıtma, soğutma ve elektriğe yönelik 250 metreden fazla alan için bu külfetli bir işti.

Çözüm
EcoStruxure Power ve izleme ile iddialı sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşın
Edge Kontrolü: EcoStruxure Facility Expert - Enerji
Bağlantılı Ürünler: Acti 9 iEM3000 üç fazlı enerji sayaçları, PM3000 ve PM5000 serisi evrensel ölçüm araçları, NSX M5E, NW M5E, NT M5E, Masterpact devre kesiciler, PowerLogic EM4300 enerji ve güç sayaçları, EGX ağ geçitleri, IFE ethernet arabirimleri, Com'X güç verileri kaydedici, PowerTag kablosuz enerji sensörü, AccuSine şebeke filtresi
Veri analizi için ağ bağlantılı devre kesiciler ve enerji sayaçları, iletişim ağ geçitleri ve bulut tabanlı bir enerji yönetimi platformu içeren EcoStruxure Power mimarimiz, 2013 yılında resmi olarak kullanıma açılan yeni "Géopolis" binasında kullanıldı. Bunun sonucunda enerji dağıtımını ve tüketimini gerçek zamanlı olarak kaydeden ve enerji ile ilgili kararlar için geniş bir veri tabanı sunan akıllı izleme imkanı elde edildi. Minergie®-ECO standardında planlanan binanın, gelecekte özellikle günlük işleyişte oluşabilecek performans açıkları bakımından son derece yüksek enerji verimliliği gerekliliklerini karşılaması gerekeceğinden böylesine ayrıntılı bir izlemeye acilen ihtiyaç duyuluyordu.
Bir bina için verimlilik değeri hedefleri oluşturmak, günlük operasyonlarda bu hedeflere ulaşmaktan çok daha kolaydır. Binalar karmaşık ve "canlı" organizmalardır. Bir bina, farklı ticari yapılar birbirleriyle optimal ölçüde koordine olacak şekilde düzenlenmelidir. Bu, örneğin ısıtma sistemi çalışırken aynı anda soğutma makinesinin binayı soğutmasını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca binaların gerçek kullanımı, planlanan kullanım şekillerinden farklı olabilir veya zamanla değişebilir. Çalışmalar, enerji bakımından optimize edilmiş binaların izlemeye tabi tutulmadığında kısa süre içinde optimizasyon öncesinden daha kötü değerler verdiğini göstermektedir. Bu nedenle sürekli izleme çok önemlidir.
Sonuçlar
Otomatik alarmlar ve akıllı algoritmalar Akıllı Veriler sağlar. Unibat ekibi, bir binanın enerji tüketimi standardının dışına çıktığını anında görür. İzleme çözümümüz sayesinde ekip artık performans açıklarını sürekli olarak belirleyebilir ve binanın enerji dengesini kademeli olarak optimize edebilir. Örneğin havalandırma ve ısıtma gibi sistemle bağlantılı olmayan enerji tüketimi cihazları, güç dalgalanmalarını önlemek amacıyla hafta sonları ve geceleri otomatik olarak kapatılır.
• Yaklaşık 30 binadan oluşan tüm kampüs için bütünsel gerçek zamanlı enerji yönetimi
• Herhangi bir cihazdan, herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden enerji yoğunluğu haritalarına ve grafiklerine erişim (Akıllı Veriler)
• Birleşik enerji yönetimi ve bakım araçları
Bu dijital enerji izleme imkanı sayesinde Lozan Üniversitesi ilk önlemleri uygulamayı başarmıştır. Isı tüketimi son dört yılda %11 oranında azalmıştır.
Bu olumlu sonuçlar üzerine Lozan Üniversitesi, izleme çözümlerimizi kampüsteki tüm binalara genişletme kararı aldı. Toplam 40 binanın en önemli 16'sı şu anda dijital olarak izlenmekte ve analiz edilmektedir; bu binalar, kampüsteki toplam tüketimin yaklaşık %90'ını temsil etmektedir. Elektrik talebi, üniversitenin kendi 5400 m2'lik fotovoltaik sisteminin güç kaynağı, gazlı ısıtma, göl suyuyla soğutma ve su kaynağının hepsi entegre edilmiştir.
Lozan Üniversitesi, 2019 yılında İsviçre'nin Fransızca konuşulan bölgesinde ilk sertifikalı 2000 watt'lık dönüşüm merkezi oldu. Bulut platformuyla dijital enerji izleme, bu zorlu yolda atılacak temel bir adımdı.
Loïc Furcy, Unibat Enerji Grubu Başkanı
Müşteri Hikayesi
"Lozan Üniversitesi, sürdürülebilirlik alanında öncü olmak istiyor. Bu nedenle kampüsü bir rol modeline dönüştürmeyi ve kampüsün 2040 yılına kadar 2000 watt'lık bir alan haline gelmesini istiyoruz."
Daha fazla bilgi edinin
Daha fazla müşteri hikayesine erişim sağlayın
Burada durmayın. Göz atacağınız çok sayıda başarı öykümüz var.
Devamını okuEcoStruxure'ı Keşfedin
İşletmenizin başarıya nasıl ulaşacağını keşfedin.
Daha fazlasını keşfedin