Devre kesiciler
Devre kesicilerin tanımı
Devre kesiciler nasıl çalışır?
Devre kesiciler, evlerde ve endüstrilerde elektrik devrelerini kontrol etmek ve korumak için kullanılan bir güvenlik cihazıdır. Aşırı akım, aşırı yük, elektrik kaçağı veya kısa devre gibi hataları tespit ettiğinde koruma mekanizması, kullanıcıların ve elektrikli ekipmanların güvenliğini sağlamak için gücü otomatik olarak kapatacaktır. Sigortalarla karşılaştırıldığında devre kesiciler normal şekilde çalışmaya devam etmek için manuel veya otomatik olarak sıfırlanabilir.
Mevcut elektrik sistemleri büyük akımları idare ettiğinden, devre kesicilerin veya devre kesicilerin tasarımı sırasında, devre kesicinin veya devre kesicinin kapanmasıyla oluşturulan arkı ihtiyatlı bir şekilde kesebilmelerini sağlamak için gereken özen gösterilmelidir. Modern elektrik sistemleri çok sayıda ilgili elektrikli cihazı yönetir. Kısa devre veya başka bir tür elektrik arızası meydana geldiğinde, elektrik şebekesinin yanı sıra bu cihazdan da yüksek akımlar akacaktır. Bu yüksek arıza akımı cihazlara ve ağlara kalıcı zarar verebilir.
Ekipmanın bu kısımlarını ve elektrik ağını kurtarmak için arıza akımının sistemden mümkün olan en kısa sürede uzaklaştırılması gerekir. Bir kez daha hata giderildikten sonra, alıcılara güvenli, kaliteli güç sağlamak için sistemin mümkün olan en kısa sürede kararlı çalışma durumuna dönmesi gerekir. Ayrıca güç sisteminin uygun şekilde kontrol edilebilmesi için çeşitli dönüştürme işlemlerinin yapılması gerekir. Büyük akım kesintileri sırasında anahtarlama kontakları arasında büyük arklar oluşacaktır, bu nedenle devre kesicideki bu arkların güvenli bir şekilde söndürülmesine dikkat edilmelidir. O halde devre kesici, akım taşıyan koşullar altında gerekli tüm anahtarlama işlemlerini gerçekleştiren tek bir cihazdır.
Devre kesicilerin pek çok farklı türü vardır, gerilime ve akıma uyacak şekilde tasarlanmışlardır ve farklı uygulamalara sahiptirler. Mekanik anahtarlar devre kesicilerin çalışma mekanizmasıdır. Devredeki akımlar bir hata nedeniyle nominal değerini aştığında, elektrikli ekipmanı aşırı yükten korumak için anahtar açılır.
Devre kesiciler, alçak gerilim koruması için küçük cihazlardan, yüksek gerilim koruması için büyük cihazlara kadar çeşitli boyutlarda üretilmektedir. Ancak tehlike yaratmamak ve elektrikli ekipmanlara zarar vermemek için devre kesicilerin kurulumu ve kullanımı uygun şekilde yapılmalıdır.
Devre kesici türleri
Şu anda piyasada birçok farklı türde devre kesici bulunmaktadır, ancak en popüler olanları şunlardır:
- ACB - Havalı Devre Kesici Havalı devre kesici olarak da bilinen bu cihazın aşırı yük ve kısa devre koruma fonksiyonları bulunmaktadır. Genellikle 400A veya daha fazla yük akımları için kullanılırlar.
- VCB - Vakum Devre Kesici: Bu cihaz aynı zamanda vakum devre kesici olarak da bilinir. VCB genellikle 6,6kV veya daha yüksek orta gerilim ağları için kullanılır.
- MCB - Minyatür Devre Kesici: Karanfil formunda bir devre kesicidir, bu cihaz düşük aşırı yük akımına ve 100A/10kA sabit kesme akımına sahiptir.
- MCCB - Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici: Blok formunda bir devre kesicidir, MCCB 80kA'ya kadar kısa devre kesme akımına ve 2400A nominal kesme akımına sahiptir.
- ELCB - Toprak Kaçağı Devre Kesicisi: Elektrik çarpmasına, kısa devreye veya elektrik kaçağına karşı korumaya yardımcı olan kaçak akım cihazı olarak da bilinir. Temel olarak ELCB, MCCB veya MCB'ye benzer çünkü kaçak önleyici bir akım sensörüyle entegre edilmiştir. Bu nedenle MCCB ve MCB ile aynı temel özelliklere sahiptir.
- RCBO - Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici: Bu, MCB 1P+N ile hemen hemen aynı boyutta olan bir kaçak akım cihazıdır, ancak RCBO ek bir aşırı akım koruyucusu ile donatılmıştır.
- RCCB - Kaçak Akım Devre Kesici: 2 pinli ve 4 pinli kaçak akım cihazıdır.
Devre kesicilerin yaygın uygulamaları
Devre kesiciler, evlerde ve endüstriyel tesislerde elektrik devrelerini kontrol etmek ve korumak için kullanılır. Bu cihaz aşırı yükleri, kısa devreleri ve voltaj düşüşlerini tespit etmek ve bunlara tepki vermek üzere tasarlanmıştır.
Bu nedenle elektrik sisteminde güvenlik ve verimliliğin sağlanmasında devre kesiciler çok önemli bir rol oynamaktadır. Elektrik akışını kontrol ederler ve cihazları ve kabloları aşırı yükten korurlar. Alçak gerilim, orta gerilim, yüksek gerilim, termik, toprak akımı kesintisi ve besleme akımı kesintisi dahil olmak üzere farklı amaçlarla kullanılan farklı tipte devre kesiciler vardır. Doğru devre kesici boyutunu seçmek için kablo boyutunu ve kablo sayısını kontrol etmek gerekir. Devre kesiciler, aşırı yükü tespit etmek ve akım akışını kesmek için manyetik veya termal bir mekanizma aracılığıyla çalışır.
Elektrik sisteminde devre kesicilerin önemi
Devre kesiciler, evlerde ve endüstriyel alanlarda elektrik devrelerini kontrol etmek ve korumak için kullanılan elektrikli cihazlardır. Aşırı yükleri, kısa devreleri ve voltaj düşüşlerini tespit etmek ve bunlara yanıt vermek üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz, bir elektrik olayı meydana gelmeden önce insanların ve elektrikli ekipmanların güvenliğini korumak için son derece gereklidir. Bu nedenle devre kesiciler elektrik sisteminde son derece önemli bir rol oynamaktadır.
Şok önleyici devre kesiciyi seçerken dikkat edin
Anti-şok devre kesiciyi seçerken önemli faktörlerden biri, kullanıcıları elektrik çarpması riskinden koruyabilmesidir. Günümüzde kaçak akım tespiti, elektriksel izolasyon ve sorun oluştuğunda otomatik kapanma fonksiyonu gibi güvenlik özelliklerini sağlayan birçok devre kesici bulunmaktadır.
Ayrıca devre kesici seçerken elektrik sisteminize uygun teknik özelliklerini ve boyutlarını da dikkatlice düşünmeniz gerekir.
Ayrıca uygun fiyat ve ürün kalitesini sağlamak için fiyatları araştırmalı ve saygın tedarikçiler hakkında bilgi edinmelisiniz. Ayrıca online alışveriş sitelerindeki bilgilere bakabilir veya devre kesiciler konusunda bilgili kişilerden tavsiye isteyebilirsiniz. Aynı zamanda hızlı ürün teslimini sağlamak ve nakliye masraflarından tasarruf etmek için teslimat politikasına da dikkat etmeniz gerekir.
Schneider Electric'in sizinle paylaşmak istediği devre kesicilerle ilgili tüm bilgiler yukarıda yer almaktadır. Makaledeki bilgilerin müşterilerin ve okuyucuların çalışmalarına ve araştırmalarına yardımcı olacağını umuyoruz.