Markalar

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

RFID elektronik etiket - Dünyayı ve elektrik sektörünü değiştirecek uygulama

Elektronik etiketli RFID sistemleri günlük yaşamda ve modern endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu cihazın uygulanması dünyayı ve elektrik endüstrisini değiştirebilir. Aşağıdaki yazı aracılığıyla Schneider Electric ile RFID etiketleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Elektronik etiket nedir?

RFID, Radyo Frekansı Tanımlaması anlamına gelir. Bunlar radyo frekansı tanımlama sistemleridir. Bu frekanslar 50 kHz ila 2,5 GHz arasındadır. Bunlar arasında en yaygın kullanılan frekans 13,56 MHz'dir.

XG RFID sistemi izlenebilirlik, nesne tanımlama, takip ve erişim kontrolü fonksiyonlarının kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlar.

Bilgiler, basit bir radyo frekansı bağlantısı kullanılarak erişilebilen hafızada saklanacaktır. Bu hafıza, anten ve entegre devre içeren elektronik etiket formundadır.

RFID etiketi, bağlı olduğu nesneyle ilişkili bilgileri içerir. Etiketler, akıllı okuyucu/anten tarafından oluşturulan alana girdiğinde sinyali algılar ve hafızası ile akıllı okuyucu/anten arasında veri alışverişi (okuma veya yazma) yapar.

Elektrik endüstrisindeki yaygın uygulamalar

RFID sisteminin elektronik etiketi günlük hayattan modern endüstriyel alanlara kadar uygulanmaktadır. Özellikle:

  • Lojistik: İhracat malları, ithalat malları, transit
  • Bagajı takibi ve sınıflandırması
  • Gıda işleme endüstrisinde izlenebilirlik
  • Otomotiv sektöründe esnek montaj hatları
  • Otomatik ücret istasyonu
  • Erişim kontrolü

RFID sistemleri aynı zamanda nem, sıcaklık, mekanik şok, titreşim, toz gibi zorlu ortamlarda da kullanıma uygundur. Elektronik elektrik endüstrisinde uygulanır. XG tanımlama sistemi ISO 18000-3, ISO 15693 ve ISO 14443 Elektronik etiketlerinin çoğuna açıktır. XG sistemi Modbus RTU, Uni-Telway, Modbus TCP/IP, PROFIBUSDP ve EtherNet/IP protokollerini entegre eder.

XG RFID teklifi şunları içerir:

  • 4 model 13,56 MHz RFID okuyucu (okuma/yazma)
  • 12 adet 13,56 MHz elektronik kart modeli
  • 1 adet RFID el terminali
  • 3 model ağ bağlantı kutusu
  • 2 alan genişletici modeli (etiket ile kompakt akıllı anten arasındaki diyalog alanının şeklinin değiştirilmesine olanak tanıyan aksesuarlar)
  • Bağlantı ve kurulum aksesuarları.

XG RFID okuyucusu çok basit bir şekilde kurulabilir.

  • Entegre ağ ve RFID fonksiyonları
  • Programlama yok
  • RFID elektronik etiketlerini otomatik olarak algılar (okuma veya yazma)
  • İletişim parametrelerini (hız, format, eşlik, protokol,...) otomatik olarak ayarlayın
  • Akıllı antenle birlikte verilen RFID etiketini kullanarak veya Ethernet akıllı anteni için PC yazılımı aracılığıyla ağ adresini (1 ila 15) yapılandırın
  • Piyasadaki 13,56 MHz kartların çoğuyla okuma/yazma uyumluluğu
  • Metalik ortamlara karşı düşük hassasiyet

XG RFID okuyucuyu kurulumu basittir. XG okuyucu kompakt ve güçlüdür. Aşağıdaki avantajlarla esnek üretim hatlarına kolayca entegre edilebilirler:

  • M12 konnektörünü kullanarak hızlı bağlantı
  • Klipsli bağlantı

Çeşitli bağlantı kabloları ve adaptör kutuları, XG okuyucunun bir iletişim ağına kolayca bağlanmasını sağlar.

Schneider Electric’ten çözümler

Man testing circuits inside an automation control panel

Schneider Electric'in XG RFID tanımlama sisteminin elektronik etiket çözümleri olağanüstü avantajlar getirecek. Aşağıdaki gibi:

Seçme özgürlüğü

Endüstriyel etiketler sunan XG serisinden veya ticari olarak satılan ISO standardı (kilitsiz) etiketler arasından seçim yapın.

Küresel uyumluluk

Seçimi kolaylaştırmak için %100 uyumludur. 13,56 MHz standartlarıyla (ISO 18000-3, ISO 15693, ISO 14443).

Mimarinize otomatik entegrasyon

Mimariye dahil edilmek için %100 uyumludur. XG RFID sistemi etiket verilerine erişimi kolaylaştırır. Özel bir programlama gerekmez; kullanılan ağın (EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, Uni-Telway, PROFIBUS-DP) protokolüne ve hızına otomatik olarak uyum sağlar.

Basitlik ve hız

XG serisiyle karmaşık bağlantıları ve konfigürasyonları unutun; RFID sistemiyle kurulum sizin için çok daha kolay.

Kurulumu kolay

Akıllı anten, kompaktlığı (40 x 40 x 15 mm), sabitleme aksesuarları ve hızlı kablo bağlantısı sayesinde bulunduğu ortama uyum sağlar ve en sınırlı alanlara bile kolayca monte edilebilir.

Hızlı bir şekilde bağlanın ve kurun

Kurulum ve kurulum süresinden %30 daha fazla tasarruf edin.

  • Akıllı anteni PLC'ye bağladığınızda tamamen çalışır duruma gelecektir! Her şey ürüne entegre edilmiştir (antenler, RFID denetleyicisi, protokoller).
  • Akıllı anten ağı adresleme konfigürasyon göstergesinin basit temsili.
  • Karttaki verilere doğrudan erişmek için el terminalini (XGST2422) kullanın.

Test edildi ve onaylandı

%100 RoH Telemecanique Sensors, ürünlerinin çevresel etkisini azaltmaya kararlıdır.

Kısıtlamalarınıza ve gereksinimlerinize mükemmel şekilde uyarlanmış XG serisi, güvenilirliği sağlamak için hem laboratuvarda hem de sahada kapsamlı bir şekilde test edilmiş bir üründür. Azaltılmış tüketim (akıllı anten başına < 60 mA) ve XG ürün serisinde kullanılan malzemeler, ürünlerimizi çevre dostu kılmaktadır.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Buradan başlayın!

Hemen yanıt alın. Kendi kendinize çözüm arayın veya uzmanlarımızdan biriyle iletişim kurun.

Destek Birimi İle İletişime Geçin

Daha fazla bilgi, teknik destek, şikayetlerle ilgili yardım ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimize ulaşın.

Satış noktaları

Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.

 Yeni pencerede açar

SSS'lere Göz Atın

Konuyla ilgili Sık Sorulan Sorulara (SSS) göz atarak ihtiyacınız olan yanıtları bulun.

 Yeni pencerede açar

Satış Bölümü İle İletişime Geçin

Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.

Destek

Sorunuz mu var veya yardıma mı ihtiyacınız var? Size yardım etmek için buradayız!