Endüstriyel otomasyon yazılımı, çok yönlülüğün inovasyonlarla buluştuğu yer
Kapsamlı endüstriyel yazılım portföyümüz, önde gelen yazılım şirketleriyle ortaklıklardan yararlanarak çeşitli uygulamalarda çok sayıda sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmıştır. İşletmelerin dijitalleşme çabalarını hızlandırmalarının yanı sıra sürdürülebilirlik ve performans hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.
Yenilikçi yazılımımızı keşfedin
EcoStruxure™ Automation Expert
Yazılım tanımlı endüstriyel otomasyon sistemleri, tüm operasyonel yaşam döngünüz boyunca adım adım iyileştirmeler sağlar.
Daha fazlasına göz atın
EcoStruxure Machine Expert Twin
Gerçek makinelerin dijital modellerinin oluşturulmasına olanak tanıyan bir dijital ikiz yazılım paketi. Tam sanal makine mühendisliği, pazara sunma süresinden %50'ye kadar ve devreye alma süresinden %60'a kadar tasarruf sağlayabilir.
Daha fazlasına göz atın
AVEVA™ Insight
AVEVA Insight üretim çıktılarınızı izlemek, korumak ve geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeydir. Endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) ve Edge sistemleri ile operasyonel silolardan kaçının ve operasyonel verimlilik sağlayın.
Daha fazlasına göz atın
AVEVA System Platform
AVEVA Sistem Platformu, süreci kurumsal iş sistemleriyle entegre eden denetim, SCADA ve IIoT uygulamaları için ölçeklenebilir bir endüstriyel yazılım platformudur.
Daha fazlasına göz atın
Endüstriyel otomasyon yazılımı kataloğumuzun tamamını keşfedin
Endüstriyel otomasyon yazılımı kataloğumuzun tamamını keşfedin
Evrensel otomasyon - endüstriyel otomasyon için yazılım tanımlı otomasyonda yeni bir çağ
Evrensel otomasyon, uygulamaların platformlar arasında taşınabilirliği, yeniden kullanılabilirliği ve dağıtımı için dünyanın ilk paylaşılan kaynaklı açık otomasyon teknolojisidir. Donanımdan bağımsız endüstriyel otomasyon sistemimiz EcoStruxure Automation Expert gibi yazılım tanımlı otomasyon çözümleriyle endüstriyel operasyonların dijital evrimlerini tam olarak gerçekleştirmelerini sağlıyor. Endüstriyel şirketler istedikleri otomasyon teknolojisini seçebilir, uygulamaları tek bir kusursuz sistemde karıştırıp eşleştirebilir ve ortak bir dijital iş parçacığına sahip olabilirler.
1. Endüstriyel otomasyon yazılımı nedir?
Bir dizi uygulamadan ve dijital araçtan oluşan Endüstriyel otomasyon yazılımı, işletmelerin üretim süreçlerini kolaylaştırmalarına ve optimize etmelerine yardımcı olur. Bu endüstriyel yazılım çözümleri sayesinde, çeşitli endüstriyel süreçleri otomatikleştirerek verimlilik arttırılabilir ve maliyetler düşürülebilir. Endüstriyel yazılımın sunduğu özelleştirme, otomotiv, havacılık, ilaç ve benzeri sektörlerin her bir endüstri sektörünün özel ihtiyaçlarını karşılamasına olanak tanır.
Üretim yazılımı ve diğer endüstri yazılım araçları, verimliliği ve üretkenliği artırmak için makine öğrenimi, yapay zeka ve öngörücü analizlerden yararlanarak üretim süreci boyunca istikrarlı ve güvenilir destek sağlar.
2. Endüstriyel otomasyona ilişkin bazı örnekler nelerdir?
Endüstriyel otomasyon, üretim süreçlerini geliştirmeye odaklanan yazılım çözümlerini ve araçlarını içerir. Buna en iyi örnekler endüstriyel IoT (nesnelerin interneti) platformları, üretim süreci yazılımları ve robotik otomasyon uygulamalarıdır.