Kendi Altivar Process hız kontrol cihazı sisteminizi yapılandırın
Kendi Altivar Process hız kontrol cihazı sisteminizi yapılandırın
Altivar Process Configurator aracı ile tek sürücü sisteminizi birkaç tıklamayla yapılandırın. Önceden tanımlanmış seçenekleri, bağlanmaya hazır, ayrı ayrı uyarlanan sürücüler için teslimat süresini önemli ölçüde azaltır.
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ürün seçici
Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.
Teklif Alın
Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.
Satış noktaları
Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.
Yardım Merkezi
Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.
Altivar Process sürücü sistemleri yapılandırma aracı, ATV660, ATV680, ATV960 ve ATV980 sürücü serileri gibi değişken hızlı sürücülerin yapılandırılması için değerli bir kaynaktır. Bu, kullanıcıların belirli uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için kapalı sürücüleri kolaylıkla özelleştirmelerine olanak tanıyan yapılandırılmış sürücü sistemi yaklaşımımızın bir parçasıdır. Araç uygun hız kontrol cihazı sistemlerinin ve aksesuarlarının seçimini basitleştirerek uyumluluk ve optimum performans sağlar.