Kontrol sisteminizi bir PLC denetleyicisi ve I/O modülleri ile yapılandırın
Kontrol sisteminizi bir PLC denetleyicisi ve I/O modülleri ile yapılandırın
Hızlı ve kolay bir şekilde doğru PLC ve I/O’ları seçin. Bu araç, önerilen aksesuarlar ve hizmetlerle ihtiyaçlarınıza en uygun denetleyiciyi seçmenize yardımcı olmak için adım adım rehberlik sağlar.
Modicon PLC Konfigürasyonu Nedir?
Modicon PLC Konfigürasyonu, denetleyici konfigürasyonunuzu daha kolay ve daha hızlı hale getirmek için oluşturulan bir araçtır. Diğer endüstriyel otomasyon yapılandırıcıları ile birlikte Modicon PLC uygun teklifi bulmanıza yardımcı olur.
İhtiyaçlarınıza en uygun denetleyiciyi hızlı bir şekilde bulabilir ve malzeme listesini alabilirsiniz.
IOT'ye hazır ve senkronize hareket uygulaması için M262 veya süreç, yüksek kullanılabilirlik ve güvenlik çözümleri için M580 dahil olmak üzere çok çeşitli PLC/PAC'ler arasında seçim yapmak mümkündür. Sonra, grafik düzenleyiciye erişebilir ve bellek kartları, kablolar vb. gibi bazı aksesuarlar ve yedek parçalar ekleme olanağına sahip olabilirsiniz.
Konfigüratöre, alışık olmayan Schneider Electric kullanıcıları tarafından mükemmel bir şekilde erişilebilir.
Modicon PLC Konfigürasyonu nasıl çalışır?
Size yapılandırıcının ana adımlarında yol gösterelim:
- Çeşitli aralıklar ve referanslar arasında doğru PLC'yi seçin.
- Island konseptine dayalı olarak ergonomik bir grafik düzenleyici tasarlayın.
- Konfigürasyonunuzu kaydedin ve e-posta ya da ayrıntılı malzeme listesi ve belgeler indirerek paylaşın.
- MySchneider oturum açma deneyimiyle konfigürasyonlarınızı yönetmek gibi tüm özelliklerin tadını çıkarın.