Motor kontrolü ve koruma çözümünüzü yapılandırın
Motor kontrolü ve koruma çözümünüzü yapılandırın
Motor kontrolü, endüstriyel makinelerde motorların hız, yön, tork ve güvenlik gibi parametrelerinin doğru şekilde yönetilmesini sağlar. Schneider Electric’in çevrimiçi EcoStruxure Motor Kontrolü Yapılandırıcısı, doğru ekipman seçimini kolaylaştırmak için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Yalnızca birkaç adımda; uygulamanız için en uygun değişken hızlı sürücü, yumuşak yolverici, doğrudan yolverici veya TeSys Island tabanlı akıllı motor kontrol sistemi yapılandırabilirsiniz. Bu yapılandırıcı; pano üreticileri, sistem entegratörleri ve mühendisler için zaman kazandıran, hatasız ve optimize edilmiş çözümler sunar. Aynı zamanda motor koruma elemanlarını da hesaba katarak güvenli ve enerji verimli seçim yapılmasına olanak tanır. Enerji verimliliği, esneklik ve güvenlik için doğru motor kontrolü çözümünü seçmek artık çok daha kolay. EcoStruxure platformu ile entegre çalışan yapılandırıcıyı deneyin, motor kontrolünüzü dijitalleştirin.
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Ürün seçici
Uygulamalarınız için doğru ürünleri ve aksesuarları hızlı ve kolay bir şekilde bulun.
Teklif Alın
Satışla ilgili sorularınızı çevrimiçi olarak başlatın, bir uzman sizinle bağlantı kuracaktır.
Satış noktaları
Konumunuza en yakın Schneider Electric distribütörünü kolayca bulun.
Yardım Merkezi
Tüm ihtiyaçlarınız için destek kaynaklarını tek bir yerde bulun.
EcoStruxure Motor Kontrolü Konfigüratörü nedir?
EcoStruxure Motor Kontrolü Konfigüratörü, tasarım sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için bir motor çözümü yapılandırmasıdır. Schneider Electric'in teklifi hakkında ileri düzeyde teknik bilgiye gerek yoktur. Kullanıcıların en iyi teklifi kolayca almalarına yardımcı olan ve eksiksiz bir malzeme listesi sağlayan endüstriyel otomasyon konfigüratörlerinin bir parçasıdır.
Birkaç tıklamayla ihtiyaçlarınıza en uygun yapılandırmayı bulabilir, kurulum için gerekli tüm belgeleri edinebilir ve malzeme listesini sepetinize ekleyebilirsiniz. Prosesinize (endüstriyel prosesler, makine imalatı, HVAC ve bina), geriliminize (690 V/600 Y'ye kadar) ve gücünüze (950 kW/400 HP'ye kadar) bağlı olarak dört teknoloji (değişken hızlı yolverici, yumuşak yolverici, doğrudan yolverici ve TeSys adası) arasından seçim yapabilirsiniz. Ardından, çözümünüzü optimize etmek için aksesuarlar ekleyebilirsiniz. Yapılandırmanızı kolayca kaydedebilir ve tekrar bulabilir, ortak çalışanlarınızla dilediğiniz gibi paylaşabilir ve Schneider sepeti veya distribütörünüz aracılığıyla hızlı bir şekilde sipariş verebilirsiniz.
Motor Kontrolü Konfigüratörü nasıl çalışır?
Bu süreç çok basittir ve araç sizi aşağıdaki ana adımlarla yönlendirir:
- Motor spesifikasyonunuza ve uygulamanıza uyması için gerekli tüm bilgileri sağlayın.
- Çözümünüze uygun aksesuarlar ekleyin.
- Ürün belgelerine erişin, malzeme listelerinizi dışa aktarın ve yapılandırmanızı paylaşın.
- Oturum açtığınız mySchneider deneyimi dahilinde kayıtlı yapılandırmalarınızı yönetin.