Dünyanın en yenilikçi ve en gelişmiş enerji kalite analizörünü keşfedin. Elektrik şebekelerinden en yüksek performansı bekleyenler için tasarlanmıştır.
EcoStruxure Power konseptinde haberleşmeli bir ürün olan PowerLogic ION9000, dünyanın en yenilikçi, en gelişmiş ve en hassas enerji kalite analizörüdür. Bağımsız test laboratuvarından 0.1S doğruluk sertifikası, üstün hassasiyeti, modüler tasarımı, esnek ION programlama özelliği ve gelişmiş enerji kalitesi analizi ile endüstriyel tesisler veya sağlık hizmeti tesisleri, veri merkezleri ve EDAŞ şebekeleri için ideal bir enerji kalite analizörüdür.
Elektrik şebekeniz hazır mı? ION9000 hazır.
Enerji yönetimi dünyası değişiyor. Yeni dijital araçların adapte olmanıza nasıl yardımcı olacağını öğrenin.
Bir saatlik güç kaybı, veri merkezine ortalama 1 milyon dolara mal olur ve ayrıca riske atılan itibar da söz konusudur. Ayrıca enerji maliyetleri, tipik bir veri merkezinin çalışma bütçesinin %50’si kadar tüketim yapmaktadır. PowerLogic ION9000 analizörleri; hassas doğruluk, bozulmaları hızlı tespit etme işlevi, bakım gereksinimleri tahmin etme yardımı sunar ve batarya durumu & çalışma süresi değişimleri gibi devam eden operasyonel işlemleri izleme becerisi sağlar.
Sağlık Hizmetleri için
Doğrusal olmayan yükler, istemsiz harmonik ekleme, tıbbi ekipmanlar arasında etkileşimler: bunların tümü enerji sorunlarına neden olabilir. ION9000, hastayı riske atabilecek bu tip olayları algılar ve önler. Enerji kalitesi özellikleri, en yüksek performans için elektrik şebekeniz ve hassas elektronik yüklerinin 7/24 izlenmesini ve analiz edilmesini sağlar.
Endüstri için
Kullanılabilirlik ve çalışma süresini artırmak istiyorsanız ION9000; kilit öneme sahip, gerçek zamanlı, geçmişe yönelik, ve Enerji Kalitesi (EK) bilgi tabloları, raporlama ve kontrol sağlar. İşinizi riske atan olayları azaltmak amacıyla, elektrik altyapınızla ilgili ayrıntılı görünümler için EcoStruxure Power konseptinin yerel seviyedeki "Edge Control" yazılımı ile tümleşik kullanın. Enerji sistemi arızalarının kök nedenlerini hızlıca nokta atışı yaparak tespit edin.
Elektrik Dağıtım Şirketleri için
Bugün elektrik enerjisine yönelik talepler oldukça basittir. Ortaya çıkmakta olan yeni ve farklı sektörler, çok daha ince gerilim kaynağı toleransları veya çok daha yüksek güvenilirlik talep ediyor. Büyük bir ihtimalle de her ikisini birden. Elektrik dağıtım tedarikçileri için ION9000, şimdiye kadarki en net şebeke resmini ortaya koyuyor. EcoStruxure Power konseptinin yerel seviyedeki "Edge Control" yönetim yazılımı ile birlikte yeni güvenlik, güvenilirlik, verimlilik ve uyumluluk seviyelerini keşfedin.
Hikaye anlatıcı ile tanışın
Elektrik şebekenizin anlatılacak bir hikayesi var. Hikaye anlatıcı ile tanışın. Elektrik şebekenizi daha güvenli, daha güvenilir, verimli ve uyumlu hale getirebilecek dünyanın en gelişmiş enerji analizörünü keşfedin.
Göklere çıkarıyoruz
Schneider Electric; yüksek kaliteli kesintisiz hizmetini koruyarak, elektrik dağıtım sistemlerinin seviyesini yükseltmeye yardımcı olmak için Cenevre Havaalanı ile ortaklık kurdu. Çözümlerimizi ve sizin için ne yapabileceğimizi keşfedin.