Danışmanlık ve dağıtım ekibimiz, dünya genelindeki müşteriler için başarılı endüstriyel dijital dönüşüm çözümleri sunuyor. Dijital çözümlerdeki deneyimimizden yararlanıyor ve varlıklarınız için değer yaratmaya öncelik veriyoruz. Dünya standartlarındaki ekibimizle müşterilerimiz verimlilik, sürdürülebilirlik ve üretim esnekliği konularında kanıtlanmış başarılar elde ediyor.
Endüstriyel dijital dönüşüm uygulamaları
Dijital dönüşümün tüm adımlarını keşfedin
Adım 1. Keşfedin ve sorun tespiti yapın
Adım 2. Strateji belirleme
Adım 3. Tasarım çözümleri
Adım 4. Teslim Et
Adım 5. Sürdürme
Dijital dönüşümün somut örneklerinden ilham alın

Kablo sektörünün küresel lideri, iş ortaklığımızla dijital dönüşümü başlattı.
"Dijitalleşme sayesinde operatörlerimizin, ara yönetimin ve fabrikalardaki denetimin yanı sıra çevre alanındaki katılımı da geliştirebileceğiz". Vincent Dessales, CEO Nexans

Endüstriyel şirketler dijitalleştirme ile varlık performansını optimize ederek üretkenliği artırabilir, işgücü verimliliğini geliştirebilir, güvenlik ve siber güvenlik risklerini yönetebilir ve sürdürülebilirliği destekleyebilirler. Nexans, Roca Group ve Acciona'dan dijital dönüşüm yolculuklarını dinleyin.

Endüstriyel şirketler enerji tüketimlerini ve maliyetlerini azaltmak için dijital teknolojileri nasıl kullanabilir? Öğrenmek için izleyin.

Lexington, KY Akıllı Fabrikamızı dijital olarak dönüştürmenin faydaları:
- %18+ tedarikçi güvenilirliği.
- Şebeke tarafı tedarik verimliliğinde %20 kazanç.
- Enerji maliyetlerinde %26 tasarruf.
- CO2 emisyonlarında %30 net azalma.
Referanslarımız
Lider yazılım şirketi AVEVA ile olan güçlü iş ortaklığımızdan yararlanın
AVEVA™ çözümlerinin avantajlarını en üst düzeye çıkarın ve dijital dönüşümde rekabet avantajı elde etmek için gerekli verileri takip edin.
1. Endüstriyel dijital dönüşüm nedir? Dijital dönüşüm çözümlerimiz, endüstriyel dijital dönüşümün karmaşık sürecinde yol gösterici bir rol oynuyor. Tüm işletmelerde dijital sektör stratejilerini tanımlıyor, analiz ediyor, tasarlıyor ve uyguluyoruz. Performans, verimlilik, sürdürülebilirlik ve sektör güvenliğini artırarak işletmenizi destekliyoruz. Bu şekilde, akıllı fabrikanın yenilikçi konseptini benimseyerek sunduğu avantajlardan yararlanabilirsiniz.
2. Hangi çözümleri sunuyoruz? Üretimde dijital dönüşüm kilit önem taşıyor, ancak uzmanlığımız diğer sektörler için de faydalı olabiliyor. Operasyonel mükemmellik, varlık performansı, endüstriyel siber güvenlik ve enerji performans yönetimini kapsıyor. Endüstriyel dijital dönüşümün gerçek iş değeri sunmasını sağlamak için, düşük maliyetli ancak hızlı uygulama sürecine odaklanıyoruz. Bu süreçte çalışanlar, çevik tasarım düşüncesi gibi metodolojilerin uygulanmasıyla birlikte dijital dönüşümün kilit bileşenlerinden birini oluşturuyor.
3. Dijital dönüşümün faydaları nelerdir? Bu dönüşüm sayesinde daha verimli bir üretim sürecine odaklanmak mümkün hale geliyor. Dijital çözümler, verilerin hassas ve hızlı bir şekilde toplanmasına ve analiz edilmesine olanak tanıyor. Bu, karar verme sürecine yardımcı oluyor ve aynı zamanda verimliliği artırıyor. Bu sürekli iyileştirmeler, daha düşük bakım maliyetleri, daha az kesinti süresi ve en aza indirilmiş atık gibi çeşitli açılardan olumlu bir etkiye yol açıyor.