Dijital dönüşümünüzü nihai değerle güvenli bir şekilde desteklemek için IIoT'nin gücünden faydalanan hizmetler.
Dijital endüstri teknolojisi ile gerçek zamanlı veriler
EcoStruxure Augmented Operator Advisor ile gerçek zamanlı bilgilere hemen, her zaman ve her yerden ulaşabilirsiniz. Bu isteğe bağlı özel uygulama operasyonel verimliliği artırılmış dijital endüstri teknolojisi ile yükseltirken, operatörlerin anlık veri ve sanal nesneleri panoya, makineye veya tesise aktarabilmesini sağlar.
Endüstriyel Otomasyon için Dijital Hizmetlerin Önemli Avantajları
Verimlilik ve karlılık
Çalışanlarınızı güçlendirin ve üretim varlıklarınızın karlılığını kolay, güvenli ve hatasız bir şekilde anlayarak anlamlı bilgilere erişin ve bu bilgileri iş zekasına dönüştürün.
Güvenilirlik ve performans
Tesis varlıklarınızın güvenilir ve kârlı bir şekilde çalıştığından emin olarak ve yatırımınızı gelecekteki değişikliklere karşı koruyarak bu varlıkları en üst düzeye çıkarın.
Güvenlik ve emniyet
Çalışanlarınızı, varlıklarınızı, verilerinizi ve müşterilerinizi korumak için operasyonlarınızı güvenli ve güvenilir hale getirin.
Enerji verimliliği
Geniş ağımızda arama yapın. Akıllı dijital teknolojilerin verimli kullanımı sayesinde optimize edilmiş tedarik ve tüketimle enerji açısından bağımsız bir işletme olun.
En Önemli Uygulamalar
İşgücü Yönetimi
Operasyon kaynaklarını gerektiğinde ve uygun durumlarda hızla eyleme dönüştürülebilir bilgiler vererek güçlendirin.
Kesinti riskini azaltmak, varlık performansını ve güvenilirliğini iyileştirmek için varlık operasyon verilerini analiz edin ve daha hızlı karar verme imkanı sunun.
Bilgisayarlarınız, kontrol sistemleriniz, ağlarınız ve verileriniz giderek artan siber tehditlere maruz kalıyor. Endüstriyel güvenlik servislerimiz ise tehditlere karşı pek çok değerlendirme, planlama, politika yönetimi ve savunma metodolojisi sunar.