Kiracılara ve sakinlere daha iyi bir deneyim sunan yüksek performanslı binalar sunmak için karşılaştığınız güçlükleri biliyoruz. Akıllı bina dijital hizmetlerimiz, sınıfında en iyi teknoloji ve destek ile genel operasyonları optimize etmek ve hem sizin hem de sakinlerinizin deneyimini geliştirecek katma değerli hizmetler sunmak için veri toplamanıza yardımcı olacaktır.
En önemli uygulamalarımızı ve dijital tekliflerimizi keşfedin
Sürdürülebilirlik ve tedarik
Bir kuruluş genelinde enerji, sürdürülebilirlik, kaynaklar ve verimlilik verilerini yönetmek, karmaşık ama zorunlu bir iştir.
Yatırımınızın korunması, risk hatasının azaltılması ve günlük operasyonların optimize edilmesi için kritik ekipmanların 7/24 izlenmesi gerekir. Kestirimci bakım ile varlık durumlarının izlenmesi ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması, verimliliği en üst düzeye çıkarır.
Optimize edilmiş ağlar modern güç sistemleri için çok önemlidir. Servis uzmanlığımız ve analizlerimiz, veri kalitesi sağlar ve sorunlar için çözümler önerir.
Teknoloji ve çevik iş trendleri, günümüzün ofis ortamlarını dönüştürüyor. Müşterilerin üretken ve hızlı yanıt veren çalışma alanları oluşturmasına yardımcı oluyoruz.
Tek ve çok tesisli binalar için enerji tüketimini yönetmek çok önemlidir. Maliyetleri azaltmak ve tesis performansını artırmak için veriler ve bilgiler sunuyoruz.
Dünya çapında bir tıbbi cihaz geliştiricisi olan Boston Scientific, enerji israfını azaltmak ve daha sürdürülebilir bir kurumsal kampüs oluşturmak için EcoStruxure Building Advisor'ı entegre etti ve hata kaynaklı önlenebilir maliyetleri %40 azalttı.