Çözümünüze gidin
Tüm Endüstriyel Otomasyon Hizmetlerini görünÖmür boyu sürecek güvenilir ortaklık
Varlıklarınızın güvenliği başarınız için kritik ise Triconex'e güvenebilirsiniz. Süreç güvenlik uzmanlarından oluşan ekibimiz; fonksiyonel güvenlik, IEC 61511 ve IEC 61508 süreç güvenliği standartları ve yasalara uygunluk konularında geniş bir bilgi birikimine sahiptir. Global bir altyapı tarafından desteklenirken, ihtiyacınız olan her yerde ve her zaman güvenlik kullanım ömrü kapsamında destek alacağınızdan emin olursunuz.
Fonksiyonel Güvenlik Yönetimi
İşlevsel güvenlik yönetimi, güvenlik döngüsü boyunca tüm faaliyetleri ve rolleri ilgili düzenlemeler ve standartlarla senkronize eder.
Tanımlama ve Değerlendirme
Güvenlik yaşam döngüsü konsept aşamasında başlar, bu aşamada risklerinizi, olası sonuçlarınızı ve bunları yönetmek ve hafifletmek için gereken koruma düzeyini belirlemenize ve anlamanıza yardımcı oluruz.
Tasarım ve Uygulama
Güvenlik sistemi teknolojisi o kadar gelişmiş hale geldi ki, doğru şekilde uygulandığında neredeyse arıza geçirmezdir. Hizmetlerimiz, fonksiyonel, tam uyumlu işletim sistemlerinin teslim edilmesini sağlayan proje yönetimi, sistem mühendisliği ve bir dizi yerinde hizmeti içerir. Güvenlik lideri olarak geçirdiğimiz uzun yıllar sayesinde, tüm güvenlik sistemi proje ihtiyaçları için tek bir kaynak sağlayabilecek bir uzman ekibi tarafından desteklenen küresel güvenlik standartları uzmanlığına sahibiz.
Çalıştırma ve Bakım
Güvenlikle ilgili sorumluluğunuz, sistemler kurulduktan ve çalışır duruma getirildikten sonra dahi bitmez. Bizim de bitmez. Güvenlik yaşam döngüsü boyunca standartlara uygun güvenli performans sağlamaya yardımcı olan benzersiz SIF yönetim yazılımı gibi özel araçlar ve çözümlere sahibiz.
-
Broşür
Yüksek tehlike içeren endüstrilerde en değerli varlıklarınızı, tehlike ve risklerin yaşam döngüsü boyunca yönetimiyle koruyun. -
IEC 61511 En İyi Uygulama Uyumluluğu
Bu yazıda, prova testinin ve SIL çalışmasının neden artık yeterli olmayabileceğini göstermek için seçilen gereksinimler incelenmiştir.
Sertifika ve Eğitim Hizmetleri
Proses güvenlik çözümleri ve tehditleri sürekli gelişmektedir. Fonksiyonel güvenlik eğitimi, bu alandaki mühendislerin bilgilerinin güncel ve IEC 61508, IEC 61511 ve diğer ilgili uluslararası standartlarla tam uyumlu olmasını sağlar.

Eğitim platformumuzu ziyaret edin ve iş gücünüzün uzmanlığını en üst düzeye çıkarmak için bir dizi kontrol ve güvenlik ürünü ve konusu içeren 200'den fazla kurs arasından seçim yapın.
Destek için iletişime geçin
İşletmeniz için doğru servisler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Müşteri Destek Merkezimizi ziyaret edin.