Ekiplerinizin yetkinliklerinin güncel olduğundan emin olmanız için teknik eğitim imkanı sunmaktadır
Eğitimlerimiz, ekiplerinizin yetkinliklerini geliştirmenize, güvenliği artırmanıza, personelinizin sorun giderme becerilerini geliştirmenize ve programlanabilir otomasyon kontrol cihazlarınız (PAC'ler) ve programlanabilir lojik kontrolörleriniz (PLC'ler) için kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. Ülke eğitim hizmetleri portalına kaydolun veya eğitimlerden birini seçin.
"Nasıl yapılır" videolarının yanı sıra yerel eğitim merkezleri, size e-eğitim ve sanal eğitim ve pratik dersleri de sağlar. Bunların bazıları tesislerinizde de sunulabilir. Size en yakın eğitim merkezleri hakkında daha fazla bilgi.
Mini8 Çoklu Döngü Kontrol Cihazı, Eurotherm panele monte PID kontrol cihazlarında yüksek performans kontrolü sunar.
G/Ç için modüler bir tasarıma ve hem basit hem de karmaşık kullanıma yönelik bir özellik setine sahip kompakt bir veri toplama cihazıdır.
E+PLC serisi, Eurotherm'nin ölçüm doğruluğu, hassas kontrolü ve kurcalanmaya dayanıklı kayıt konularındaki temel uzmanlığını, kanıtlanmış PLC işlevselliğiyle bir araya getirir. Ürün yelpazesinde, küçük makine uygulamaları için tek kutu çözümü ve daha büyük makine süreçleri için modüler bir platform çözümü yer almaktadır.
Modicon M580 Ethernet’e dahil edilmiş programlanabilir otomasyon kontrol cihazı (ePAC), verimliliği artırmanıza, performansı yükseltmenize ve geleceğe hazırlanmanıza olanak tanıyan yenilikçi bir çözümdür.
Modicon M221 Lojik Kontrol Cihazı sınıfının en iyisi performans sunar. Kitap formatında da mevcuttur, minimum kurulum gerektirir ve çok yönlülük sağlar.
Proses uygulamaları, yüksek kullanılabilirlik ve güvenlik çözümleri için büyük PLC.
Endüstriyel proses ve altyapı için orta seviye PLC.
Size en yakın eğitim merkezini bulun
Eğitim tesislerimizde yerinde PLC ve PAC eğitimi sunuyoruz. Schneider Electric, eğitim değerlendirme programları ile iş gücünüzün beceri düzeylerini ve bilgilerini artırmaya yardımcı olabilir.
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
1. PAC ve PLC nedir?
Programlanabilir otomasyon kontrol cihazları (PAC'ler) ve programlanabilir lojik kontrolörleri (PLC'ler), endüstriyel prosesleri otomatikleştirmeye yardımcı olan açık mimarili bilişim sistemleridir. Şirketler PLC'leri ve PAC'leri ekipman ve makine kontrol araçları olarak kullanır. Ancak, PAC'ler ve PLC'ler arasında birçok fark vardır. Bunlar güvenilirlik, sağlamlık, programlama kolaylığı, bellek ve işleme gücü ve kontrol ve yönetim için kullanılan programlama dilidir (merdiven lojiğine karşı C ve C++ ile merdiven lojiği).
2. PAC ve PLC'nin amacı nedir?
Şirketler, bu tek platformlu cihazları kullanarak sensörlerden gelen verileri izlerler. Ardından, bu bilgileri makinelerin ve ekipmanların çalışmasını kontrol etmek için kullanırlar. Bu durum, toplanan verilere dayalı kararlar almalarına ve dijital olarak çalıştırılan sistemin bir parçası olan diğer cihazlarla iletişim kurmalarına yardımcı olur. Bu seçenekler verilerin günlüğe kaydedilmesi ve depolanması için de mükemmeldir. PAC'ler ve PLC'ler, daha sonra yapılacak sorun giderme işlemleri açısından önemli bilgiler sağlayan tanılama sağlar.
3. Eğitimlerimizin avantajları nelerdir?
Sayfada verilen kılavuzlar, PLC eğitimi ve PAC eğitimi hakkında eksiksiz talimatlar içeren nasıl yapılır videoları sunmaktadır. Burada, taleplerinize en uygun eğitimi seçebilirsiniz. Yani modelle ilgili tüm bilgileri yer aldığı kılavuzu seçmek gereklidir. Bu şekilde, PAC'lerin ve PLC'lerin özelliklerini ve ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.
Modicon eğitiminin bir diğer avantajı da tüm müşterilere sunduğu uzmanlık düzeyinde bilgilerdir. Kullanıcılar, daha yumuşak ve yeni başlayanlara daha uygun bir yaklaşımla daha fazla verimlilik sağlayacak önemli öğeleri öğrenirler. Bu da, bu kontrol sistemlerini kullanırken daha iyi endüstri performansı ve daha az maliyet sağlar.