Kurumların %72'si, aktif olarak temiz enerjiyle sürdürülebilir operasyonlar gerçekleştirmeye çalışıyor. Kurumsal enerji alıcıları ve sürdürülebilirlik yöneticileri; müşterilerden gelen baskı, gelecekteki enerji fiyatlarına ilişkin risk azaltma çalışmaları ve toplam enerji harcamasını düşürme isteği nedeniyle bu alanlarda çalışmalar yürütmeleri için hiç olmadığı kadar baskıyla karşı karşıya. Günümüzün gelişen enerji pazarında bu hedeflere erişebilmek için ticari ve endüstriyel alıcıların farklı alanları kapsayan bir enerji stratejisi benimsemesi şart.

Sürdürülebilirlik stratejinizi oluşturun
Sürdürülebilirlik artık şirketler için "olsa iyi olur" diyebileceğimiz bir özellikten çok bir zorunluluk haline geldi. Sürdürülebilirlik hedeflerinizi sürdürülebilir sonuçlara nasıl dönüştürebileceğinizi öğrenin.

Kurumsal şeffaflığa olan talebi karşılayın
Kurumsal sürdürülebilirlik stratejinizi geliştirirken karşınıza çıkan zorlukların üstesinden gelmek için yol haritamızı takip edin.
Kurumsal sürdürülebilirliğe yönelik davranış değişikliklerini kolaylaştırıyoruz
Pazardaki yenilenebilir ve sürdürülebilir seçeneklerin sayısı arttıkça iş topluluğunun daha sürdürülebilir bir şekilde çalışması ve enerji maliyetlerini düşürmesi kolaylaşıyor. Ancak karmaşık enerji pazarında yolunu bulmak birçok şirket için zor bir görev olabilir.
Gerçekten sürdürülebilir olan operasyonlara ulaşın
Sürdürülebilir operasyonlar yolculuğunda ister belirli bir mesafe kat etmiş olun ister bu yolculuğa yeni başlamış olun, şirketiniz kurumsal sürdürülebilirliğin geleceği temsil ettiğinin farkında. Parmaklarınızın ucundaki önemli sürdürülebilirlik metrikleri ve gelecekteki sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmak için bir yol haritası ile sürdürülebilir eylemlerden aldığınız gerçek sonuçlarla paydaşlarınızı memnun ederken sağlam bir yatırım getirisi elde etmeniz gerçekten çok kolay.
Enerji ve sürdürülebilirlik başarılarınıza yenilerini ekleyin

Enerjiyi akıllıca satın alın

Enerjiyi verimli bir şekilde kullanın