Şebeke siber güvenliğini güçlendirin

Siber güvenlik koruması

Kullanım örneğimizde, DSO’nun başarısı için hangi ciddi yatırımların neden gerekli olduğunu araştırdık.

Enerji şebekesi için uçtan uca kapsamlı siber güvenlik.

Uçtan uca şebeke siber güvenliğiyle iş sürekliliğini sağlamak için proaktif adımlar atın. Uçtan uca siber güvenlik için işletmeniz açısından siber güvenliğin her alanını ele alıyoruz.

  • Bileşenler

    IEC 62351 rol tabanlı erişim kontrolü prensiplerini içeren güvenli ve bağlantılı ürünler.

  • Sistemler

    IEC 62443 standardını temel alan OT sistemlerine uyarlanan ve uygulanan en yeni IT...

  • Prosesler ve prosedürler

    IEC 62443-2-4 standardına uygun, sertifikalı mühendislik ve devreye alma süreçlerine...

  • Kişiler ve kuruluş

    SCADA sistemleri için GICSP ve IEC 62443-2-4 sertifikalarına sahip uzmanlar ve yetkin bir...

Elektrik şebekesi siber güvenlik hizmetleri

Kontrol sistemi çözümleri daha açık ve birbirine bağlı hale geldikçe, şebeke otomasyonu, denetim sistemleri ve telekom altyapısı açısından siber güvenlik zorlukları artıyor. İhlal edilen bir şebeke, müşterinin duyduğu güveni tehlikeye atar ve sistemin güvenilirliğini azaltır.

EcoStruxure™ for Power and Grid ile dijital çağ

Bağlantılı ürünler, edge kontrol teknolojisi ile uygulamalar, analizler ve hizmetlerden oluşan kapsamlı çözümlerimizle yeni enerji dünyasına nasıl yön verdiğimizi keşfedin.

“‘Her zaman açık’ bir dünyaya güç vermek”

Akıllı şebekelerin elektrik dağıtım hizmetlerinin güvenilirliğini, güvenliğini ve verimliliğini nasıl önemli ölçüde artırabileceğini keşfedin.

Şebeke siber güvenliğine dair içgörüler

Şebeke siber güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için vaka çalışmamızı, teknik makalemizi, referans kılavuzumuzu ve blog yazılarımızı inceleyin.

Trafonuzun siber güvenliğini sağlayın

TEKNIK MAKALE

Trafo merkezlerini güvence altına almaya yönelik prosesleri ve varlık yönetimindeki zorlukların...

teknoloji sektöründe çalışan bir adam

Siber güvenlik yapılandırması

BLOG

Dinamik yapılandırma, sistem güvenliği üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.

siber güvenlik kilidi

Siber savunmanın yedi unsuru

BLOG

Siber güvenlik programınızı güçlendirmek büyük önem taşır.

kilit siber güvenlik

Akıllı şebekeler için siber güvenlik

BLOG

Risk stratejinize odaklanın.

bilgisayar başında oturan siber güvenlik uzmanı

Şebeke dijital ikizi

BAŞVURU KILAVUZU

“Değer odaklı” şebeke veri yönetimi uygulamalarını keşfedin. ​

siber güvenlik şehir

Sürdürülebilir bir gelecek için siber güvenlik

BLOG

Akıllı şebekeler sürdürülebilirlik ve verimliliği artırırken, siber güvenlik güvenli ve kesintisiz...

parmak izi kilit