Edge Bilişim Nedir?
Edge Bilişim Neden Gereklidir?
Edge bilişim, performans ve yasal gereklilikler açısından bulut tabanlı uygulama ve hizmetlerdeki eksiklikleri gidermek için gereklidir. Başka bir deyişle bulut bilişim, kritik uygulamaların gerektirdiği yanıt süresi taleplerini her zaman karşılayamaz. Ayrıca verilerin depolandığı yerlere ilişkin yasal düzenlemelere tabi olan şirketlerin yerel depolama alanı ihtiyaçlarını karşılamada da yetersiz kalabilir.
Verimliliği ve iş performansını iyileştirmekte dijitalleşmeye yönelik eğilim, Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamaları başta olmak üzere yüksek performans gerektiren uygulama talebini artırdığı için bulut bilişimin eksiklikleri önemli bir sorun yaratmaktadır. IoT uygulamaları genellikle çok yüksek bant genişliği, düşük gecikme süresi ve güvenilir performansın yanı sıra yasal gerekliliklerin ve uyum standartlarının karşılanmasını da gerektirir. Bu nedenle, IoT uygulamaları edge için ideal bir adaydır.

Edge Bilişim Veri Merkezlerinin Kurulumu
Edge bilişim kurumları birçok farklı şekilde uygulansa da genellikle şu üç kategori altında değerlendirilir:
1. Bina güvenlik sistemini çalıştıran bir cihaz veya tesis içi sistemlerle çevrimiçi depolama hizmetini entegre ederek aralarında veri aktarımını kolaylaştıran bulut depolama ağ geçidi gibi belirli bir amaca yönelik yerel cihazlar.
2. Önemli düzeyde işleme ve depolama kapasiteleri sunan küçük, yerelleştirilmiş veri merkezleri (1-10 kabin).
3. Nispeten daha geniş yerel kullanıcı topluluklarına hizmet veren 10'dan fazla kabinli bölgesel veri merkezleri.
Bu edge bilişim örneklerinin her biri, boyutlarına bakılmaksızın işletme için önemlidir ve bu nedenle kullanılabilirliğin en üst düzeye çıkarılması temel bir gereksinimdir.
Dolayısıyla şirketlerin, büyük ve merkezi bir veri merkezi oluşturmaya gösterdiği önemi güvenilirlik ve güvenliğe de göstererek edge bilişim veri merkezleri oluşturmaları kritik önem taşır. Bu site, kuruluşunuzun dijital dönüşümünü destekleyebilecek güvenli, güvenilir ve yönetilebilir yüksek performanslı edge veri merkezleri oluşturmak için ihtiyacınız olan bilgileri sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
IoT, Edge Üzerinde Bilişim İhtiyacını Nasıl Artırıyor?
IoT, verilerin çeşitli sensör ve cihazlardan toplanmasını ve bu verilere belirli algoritmaların uygulanmasıyla işletmelere fayda sağlayan içgörülerin elde edilmesini kapsar. Sanayi, elektrik dağıtımı, trafik yönetimi, perakende satış, medikal ve eğitim de dahil birçok sektör, müşteri memnuniyetini artırmak, maliyetleri düşürmek, güvenliği ve operasyonları iyileştirmek ve son kullanıcı deneyimini zenginleştirmek gibi sayısız avantaj sağlamak için teknolojiden faydalanır.
Örneğin bir perakende satış mağazası, geçmiş alışverişlerine göre müşterilerin taleplerini öngörme, yerinde indirimler yapma ve kendi müşteri hizmet gruplarını geliştirme yoluyla müşterilerine daha iyi hizmet sunmak için IoT uygulamalarından topladığı verileri kullanabilir. Endüstriyel ortamlarda ise IoT uygulamaları, makine performansının belirli bir referans değerden saptığını algılama ve bu şekilde makinenin bakım ihtiyacını tespit etme özelliği sunarak önleyici bakım programlarını destekleyecek şekilde kullanılabilir.
Potansiyel kullanım alanları neredeyse sınırsızdır ancak hepsinin ortak noktası şudur: Birçok sensör ve akıllı cihazdan toplanan yüksek miktarda veri, işletme iyileştirmelerini desteklemek için kullanılır.
Birçok IoT uygulaması; bilgi işlem gücü, veri depolama ve işletme içgörüleri sağlayan uygulama bilgi akışını elde etmek için bulut tabanlı kaynaklara dayanır. Ancak genellikle bant genişliği, gecikme ve yasal gereklilikler gibi nedenlerle sensörler ve cihazlar tarafından üretilen tüm verileri doğrudan buluta göndermek her zaman için en uygun çözüm olmayabilir.
IoT Uygulamalarında Edge Bilişime İhtiyaç Duyulmasının 3 Ana Nedeni
Bant genişliği
Bazı IoT uygulamalarının oluşturduğu verilerin hacmi ve tüm bu verileri buluta gönderme maliyetleri, şaşırtıcı derecede yüksek olabileceği için yerel işleme daha pratik ve faydalı bir çözüm haline gelebilir. Petrol ve doğal gaz arama uygulamalarında kullanılabilen yüksek çözünürlüklü videolar dahil büyük miktarda içerik akışı gerektiren her türlü uygulama için de geciktirici bir etkendir.
Gecikme
Bazı uygulamalarda, bir veri paketinin hedefine gidip geri dönmesi için geçen zamanı ifade eden gecikme süresi son derece düşük olmalıdır. Örneğin otonom arabalar, sağlık hizmetleri veya endüstriyel tesis alanı uygulamaları gibi güvenliğin önemli olduğu tüm uygulamalar, neredeyse anlık yanıt süresi gerektirir. Verilerin merkezi bir hizmete gidip gelmesi sürecinde doğal olarak yaşanan gecikme bulut hizmetlerini bu tür uygulamalar için elverişsiz kılar.
Yasal gereklilikler
Yasal gerekliliklerin oldukça önemli olduğu sektörler ve bölgelerde [Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (GDPR) uygulandığı Avrupa gibi], kişisel bilgilerin nerede depolanacağı ve nasıl aktarılacağı da dahil olmak üzere bu bilgilerin işlenme yöntemi sıkı bir şekilde kontrol edildiği için yerelleştirilmiş veri merkezlerine duyulan ihtiyaç artar.
Bu örneklerdeki gibi birçok durumda edge dağıtımları, belirtilen sorunların üstesinden gelmede önemli bir rol oynar.
Dijital Dönüşümün Avantajlarına Örnekler
Elbette, tüm IT teknolojilerinde olduğu gibi edge bilişimin amacı da kurumsal gereksinimleri karşılamaktır. Edge bilişim, müşteri deneyimini ve operasyonel verimliliği iyileştirmek ve yeni gelir akışları oluşturmak için dijital dönüşüm yolculuğuna çıkan ve IoT uygulamalarından yararlanan işletmelere yardımcı olur.
Müşteri deneyimini iyileştirmeMüşteriler, IoT uygulamalarının örnekleriyle her yerde karşılaşır. Dijital ekranlar, müşterilerin perakende alışveriş ve ulaşım deneyimlerini iyileştirir. Endüstri alanında çalışan saha servis personeli, karmaşık makinelerin ve cihazların bakımını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için artırılmış gerçeklik uygulamalarından yararlanır. Günümüzde bankacılık işlemlerinin çoğu akıllı telefondan yapılabilir ve sağlıkla ilgili cihazlar uzaktan izlenebilir. IoT uygulamaları, neredeyse her kesimden müşterinin hayatını kolaylaştırır.
Operasyonel verimliliği iyileştirmeIoT uygulamaları, ister endüstriyel ortamlarda ister veri merkezlerinde olsun, her tür makine ve ekipman için kestirimci bakım gibi alanların operasyonel verimliliğini iyileştirerek sorunların arıza süresine yol açmadan giderilmesini sağlar. Radyo Frekans Tanımlama (RFID) izleme teknolojisi, envanter yönetimi ve kayıpların önlenmesi konusunda perakende mağazalara yardımcı olur ve sağlık hizmetleri sunan işletmelerin mobil bilgisayarlar gibi pahalı donanımları izlemelerine olanak tanır. Şehirlerde de trafik sıkışıklıklarını azaltmak için yoğun kavşakları izlemek ve trafik ışıklarını kontrol etmek amacıyla IoT uygulamaları kullanılır. Aslında, operasyonel verimliliğin iyileştirilmesi şirketlerin IoT uygulamalarını kullanmasının en önemli nedeni olabilir.
Yeni gelir akışları geliştirmeIoT teknolojisine dayalı, tamamen yeni sektörler gelişiyor. IoT uygulamaları olmadan Uber ve Lyft hizmetleri sunulamaz ya da kısa süreli bisiklet ve scooter kiralama hizmetleri olmazdı. Lojistik şirketleri, konteynerlerin bulunduğu alanın gerçek zamanlı durumunu ve klima kontrollerinin düzgün çalışıp çalışmadığı bilgisini sağlama becerisine dayalı olarak yeni hizmetler sunabilir. Müşteriler için önemli olan tahmini bakım hizmetleri de üreticiler ve hizmet sağlayıcılar için yeni bir gelir kapısı açar. Günümüzde sensörler ve İnternet bağlantısı kullanarak çalışan birçok ev izleme hizmeti mevcuttur. Sağlık hizmeti sağlayan işletmeler, uzaktan cihaz izleme ve analizini de kapsayan "dijital hastane" hizmetleri sunabilir.

Farklı Sektörlerden Örnekler
Her sektörden her şirket, yeni gelir akışları oluşturmanın yanı sıra müşteri deneyimlerini ve operasyonel verimliliği iyileştirmek için IoT teknolojisini ve edge bilişimi uygulayabilir. Hayata geçirilme yöntemi ne olursa olsun, uygulamaların arkasındaki temel ilke aynıdır: Bir uçtaki cihazlar veya sensörler, topladığı verileri işleme ve analiz işlemleri için edge bilişim veri merkezine gönderir, ardından bu veriler şirkete asıl faydayı sağlayacak olan daha merkezi uygulamaya (genellikle bulut uygulaması) iletilir.
Bazı dikey sektörler, IoT teknolojisini daha erken benimseyerek öne çıkmış ve başarılı uygulamalar gerçekleştirmiştir. Bu sektörlerin çıkardığı dersler diğer dikey sektörler için de geçerlidir. Bu nedenle hangi alanlarda başarı kazanıldığını incelemek diğer sektörlerdeki liderlere de ilham verebilir.
Edge Bilişim'de Karşılaşılan Zorlukların Üstesinden Gelme
IoT uygulamalarının sunduğu avantajlardan yararlanabilmek için edge bilişim veri merkezlerinin uygulamaların ihtiyaç duyduğu performans ve güvenilirliğe sahip olması gerekir. Edge Bilişim veri merkezlerinin kablo kabini veya sunucu odası, çalışanlarla dolu bir ofis, çalışanlarla ve müşterilerle dolu bir perakende mağazası veya ağır şartlardaki açık hava ortamları gibi her tür ortamda bulunabilmesi bazı zorlukları da beraberinde getirir.
Nerede olursa olsun, edge bilişim veri merkezlerinin güvenilirliğini sağlamak ve performansını korumak için üç temel şartın sağlanması gerekir: uzaktan yönetim, hızlı ve standartlaştırılmış kurulum ve fiziksel güvenlik.

İster uzak bir ortamda, kamu hizmetiyle ilgili IoT uygulamalarını sürdüren bir açık hava tesisi isterse de yüzlerce mağazası olan bir perakende satış işletmesi olsun edge bilişim veri merkezlerinin çoğunda bu merkezleri yönetebilecek IT personeli ya çok azdır ya da hiç yoktur. Bu gibi durumlarda edge bilişim bileşenlerini uzaktan yönetebilme ve bileşenlerin bakımını yapabilme becerisi büyük önem taşır. Sahada arıza sürelerinin yaşanmaması ve servis çağrısı maliyetlerinin azaltılması için bakım işleminin kestirimci ve proaktif olması gerekir. Akıllı analiz uygulamalarından yararlanan bulut tabanlı bir yönetim platformu etkili bir çözüm olabilir.
Edge bilişimin uzaktan yönetimi hakkında daha fazla bilgi edininStandartlaştırılmış ve Hızlı Dağıtımlar
Kuruluşların sahip olacağı edge bilişim veri merkezlerinin sayısı göz önüne alındığında, bu kurulumların standartlaştırılmış, tekrarlanabilir ve hızlı olması önemlidir. Bu yönteme alternatif olarak bir dizi geçici IT sistem kurulumunun yapılması, hem kurulum hızı hem de devam eden yönetim için bir felaket senaryosu olur.
Bu sorunun çözümü, her edge bilişim kurulumunda tutarlılık sağlayan bir referans mimari kullanılmasıdır. Bu mimariler, cihazlar ve hizmetler için temel düzeyde bir referans sağlarken her konumun kendine özgü gereksinimlerine göre bazı değişikliklerin yapılmasına izin verir. Daha iyi bir alternatif olarak her saha için aralarından birini seçebileceğiniz sınırlı sayıda referans tasarım belirleyebilir ve tutarlılığı sağlayabilirsiniz.
Genellikle prefabrik, modüler mikro veri merkezleri edge bilişim veri merkezleri için iyi bir çözümdür. Bunlar, gerekli tüm enerji ve soğutma altyapısının yanı sıra yönetim yazılımını da sahiptir. Bu altyapı, bir kabine veya bölmeye önceden entegre edilmiş ve kurulmuştur. Genellikle bir IT çözüm sağlayıcı veya sistem entegratörü tarafından IT ekipmanının kurulmasına hazır olarak sağlanır. Bazı mikro veri merkezleri, önde gelen birleşik ve hiper birleşik IT ekipmanı üreticileri tarafından onaylanmıştır. Bu onay, veri merkezinizin iyi bir performans ve güvenilirlik sunacağından emin olmanızı sağlar.
Edge bilişim için standartlaştırılmış ve hızlı dağıtımlar hakkında daha fazla bilgi edininFiziksel Güvenlik
Edge Bilişim veri merkezleri, sunucu odalarında ve IT kabinlerinde, yazar kasaların veya masaların altında bulunabilir. Özel bir odada olmaları bile güvenliği sağlamak için yeterli olmayabilir. Bu durum, edge bilişim altyapısını kaza sonucu oluşan hasarlar, veri merkezine zarar vermek isteyen kötü amaçlı kişilerin saldırıları ve iyi niyetli olmasına rağmen bilinçsiz olan çalışanların hataları karşısında savunmasız bırakır.
Doğru fiziksel güvenlik için şu üç unsura dikkat edilmesi gerekir:
İzleme: Sıcaklık ve nem seviyelerini bildirebilen sensörler kullanarak fiziksel alanının izlenmesi ve yangın, duman, sel veya benzeri tehlikelerden kaynaklanan çevresel değişikliklerin tespit edilmesi.
Kontrol: Edge bilişim altyapısına yalnızca yetkili personelin erişebilmesi için alanın kontrol edilmesi.
Gözetim: Edge alanlarına erişebilen kişilerin görsel olarak tespiti için kayıt özellikli ses ve video kullanılarak ortamın gözetim altında tutulması.
Edge dağıtımlarıyla ilgili en önemli endişeleri konu alan IDC anketinde* katılımcıların bu üç unsuru ilk sıralarda sayması çok şaşırtıcı değildir. Güvenlik, izleme ve fiziksel alana erişimin kontrolü ile ilgili konular, 200'den fazla katılımcının edge bilişim hakkındaki en önemli altı endişesinden beşini oluşturmaktadır.
Edge'deki fiziksel güvenlik hakkında daha fazla bilgi edinin* IDC, Edge Computing: The Next Stage of Datacenter Evolution, Nisan 2018.

Yazar: Jamie Bourassa
Schneider Electric'in Güvenli Enerji Departmanında Edge Bilişim ve Kanal Stratejisi Başkan Yardımcısı
Jamie, Güvenli Enerji Departmanı ticari stratejisini hayata geçirmek ve Schneider Electric'in Edge Bilişim, IoT ve tüm ticari ve endüstriyel segmentlerdeki müşteriler için yerel bilişimin önemini artıran diğer yeniliklerle ilgili pazar gelişmelerine ayak uydurmasından sorumludur. IT Kanalları Stratejisi, Satış Operasyonları ve Teklif Yönetimi alanlarında global bir kariyere sahip olan Jamie, pazardaki mevcut sorunları değerlendirmek ve çözümler sunmak için gerekli olan eşsiz yetenekleriyle şirkete değer katar.
Jamie Bourassa'nın Edge ile ilgili içeriklerinin devamını okuyun