Güç Üretimi için EcoStruxure™
Güç üretimi zorluklarını ele alın
Daha verimli temiz enerji tasarlamak ve oluşturmak için çözümler.
Verimli temiz enerjiden yararlanın
Başarı öyküleri

Enerjinin geleceği burada yatıyor
Şebekeler, elektrifikasyon ve dekarbonizasyonu mümkün kılan enerji geçişlerinin katalizörüdür.
Güç üretimi çözümleri nedir?
Güç üretimi çözümleri, sürdürülebilir, verimli ve güvenilir bir şekilde elektrik üretmeyi amaçlayan tüm teknolojiler, stratejiler ve tekniklerdir. Artan enerji talebi ve iklim değişikliğinin ele alınması gerekliliği, işletmeleri yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmeye ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapmaya teşvik eden iki kritik faktördür.
Enerji yönetimi ve otomasyonunda lider olarak, yüksek verimlilik sağlayan güç üretimi çözümleri için EcoStruxure çözümünü sunuyoruz. Bu, hem işletmeler hem de toplumlar için daha sürdürülebilir bir enerji geleceğine doğru sorunsuz bir geçiş sağlıyor.
Sürdürülebilir güç üretimi yöntemleri nelerdir?
Sürdürülebilir güç üretimi temel olarak üç temel unsura odaklanıyor: Rüzgar enerjisi, hidro enerji ve güneş enerjisi. İşletmelerin türbin performansını optimize etmesine ve rüzgar enerjisini şebekeye daha iyi entegre etmesine yardımcı olan yazılım ve donanımlar kullanarak rüzgar enerjisinin benimsenmesini destekliyoruz. Teklifimiz, daha da rahat ve verimli güneş enerjisi üretimi için fotovoltaik sistemleri ve enerji yönetim platformlarını içeriyor. Hidro enerji üretimi, hidroelektrik santrallerinin işletimini ve verimliliğini artıran en son teknoloji ile kolaylaştırılıyor. Rüzgar, su ve güneşin kullanımıyla çevreye tehdit oluşturmadan enerji üretmek mümkündür.