Akıllı şebeke çözümleri
Geleceğin Şebekeleri, veriye dayalı akıllı şebeke altyapısıyla verimli elektrik dağıtımını mümkün kılar.
Şebeke veri yönetiminin potansiyelini ortaya çıkarın
Dağıtım hizmetlerine yönelik pratik yaklaşımları öğrenmek ve değerli içgörüler edinmek için kılavuzumuzu okuyun.
Kamu hizmeti operasyonlarınıza güç katın
Enerji şirketlerinin, ADMS ve DERMS çözümlerimizi uygulayarak verimliliklerini nasıl artırıp 40 milyon dolar tasarruf sağladıklarını öğrenin. Forrester TEI çalışması, %184 yatırım getirisi, daha hızlı DER entegrasyonu ve yalnızca 16 aylık geri ödeme süresi ortaya koyuyor.
Şebeke dijitalleşmesinde lider konumda
ABI Research tarafından yenilikçilik ve uygulama alanlarında 1. sırada gösterilen yazılım çözümlerimiz sayesinde, şebeke dijitalleşmesi pazarına liderlik ediyoruz. Bu başarıyı üst düzey ürünlerimiz, güçlü uygulama projelerimiz ve sürdürülebilirlik ile ekosistem mükemmelliğine olan bağlılığımızla elde ettik.

Tek bir Dijital Şebeke Platformu ile geleceği deneyimleyin
Aşırı hava koşulları, dağıtık enerji kaynaklarındaki (DER) aşırı gerilim, bağlantı gecikmeleri, artan talep ve siber güvenlik tehditlerine yönelik akıllı ve sürdürülebilir çözümümüzü keşfedin. Platformumuz, şebekenizi verimli bir şekilde oluşturmanıza, çalıştırmanıza ve modernleştirmenize yardımcı olur.
İlgili akıllı şebeke yazılımımızı keşfedin

Enerjinin geleceği burada yatıyor
Dijital planlama ve işletme ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını optimize edin ve büyümelerini destekleyin.
Akıllı şebeke çözümleri ile ilgili en son bilgileri keşfedin
Akıllı şebeke çözümü nedir?
Akıllı şebeke çözümleri, elektrik dağıtımını modernleştirmek ve optimize etmek amacıyla tasarlanmış gelişmiş teknolojilerdir. Bu çözümler, dijital iletişim ve otomasyonu entegre ederek elektrik şebekesinin verimliliğini, güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırır.
Güç dağıtımında akıllı şebeke çözümleri kullanmanın faydaları nelerdir?
IoT sensörleri, akıllı sayaçlar ve veri analitiğinden yararlanan akıllı şebeke çözümleri; gerçek zamanlı ağ ve varlık yönetimi sağlar, kesintileri azaltır, enerji kullanımını optimize eder ve yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu destekleyerek dayanıklı ve geleceğe hazır bir şebeke altyapısı sunar.
Akıllı şebeke nasıl çalışır?
Akıllı şebeke, daha verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji ağı oluşturmak amacıyla gelişmiş dijital teknolojileri geleneksel elektrik dağıtım sistemleriyle entegre ederek çalışır. IoT sensörleri, akıllı sayaçlar ve veri analitiği sayesinde elektrik akışının gerçek zamanlı izlenmesi ve yönetilmesini mümkün kılar.
Akıllı şebeke çözümleri ve elektrik dağıtım ağı stratejileri Geleceğin Şebekeleri’ni nasıl mümkün kılar?
Şebekenin güç kullanımını yönetmenin son derece güvenilir ve uygun maliyetli bir yolu olduğunu kanıtlamış özel akıllı şebeke çözümleri sunuyoruz. Şebeke operatörleri, akıllı şebeke çözümlerimizi uygulayarak şebekelerinin değişen koşullar altında bile stabil kalmasını sağlayabiliyor. Güçlü, yenilikçi ve sürdürülebilir bir şebeke sayesinde operatörler enerji akışını izleyip kontrol edebiliyor ve böylece enerjinin verimli ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.