1. DCIM çözümleri nelerdir?
Veri merkezleri tüm dijital operasyonlar için bir merkez görevi görür. Her gün ürettiğimiz bilgilerin sorunsuz ve hassas bir şekilde depolanmasını ve kullanılmasını sağlamak için veri merkezi altyapı yönetimi çözümlerinin (DCIM çözümleri) kullanılması gerekir. BT altyapısının şeffaf ve verimli bir şekilde planlanmasını, bakımının yapılmasını ve yönetilmesini sağlar.
Basitçe şirket içi DCIM adlandırılan bu araçlar diğer şeylerin yanı sıra veri merkezinin fiziksel olarak izlenmesini sağlar. Ayrıca, sorunları İnternet üzerinden çözmeyi sağlayan çevrimiçi bir operasyon için uzaktan izleme olanağı sağlayan bulut tabanlı DCIM çözümlerini de seçebilirsiniz.
DCIM çözümleri, BT mimarisinin diğer tüm yönleri üzerinde kontrol sağlamaya yardımcı olabileceği gibi veri merkezi ortamının izlenmesini de içerir. Bu çözümlerle, optimum koşullar altında çalışmayı sağlamak için sıcaklık, nem ve diğer ortam koşullarını ölçmek mümkündür.
2. Veri merkezinizi izlemede hangi çözümler size yardımcı olabilir?
Bulut tabanlı, şirket içi ve edge yönetimiyle daha etkin bir şekilde mücadele edebilmeniz için DCIM çözümlerimiz IT Expert, Data Center Expert, IT Advisor ve NetBotz ürünlerini içeriyor. Bunlar, tek bir BT rafından hiper ölçekli bir BT yapılandırmasına kadar her tür kurulum için uygun, satıcıdan bağımsız DCIM seçenekleridir. Çok çeşitli ürünlerin yer aldığı kapsamlı bir ürün kataloğu, tüm endüstri sektörleri ve işletmeler için mükemmel şekilde uyarlanmış çözümler sağlar.